SKF ayuda a impulsar un prototipo de motocicleta que recorre 4183,8 km, récord mundial

Noticias2023-09-11

Un tanque de combustible enorme, rodamientos de rueda personalizados y otras innovaciones contribuyen a establecer un nuevo récord mundial de distancia recorrida por un prototipo de motocicleta con un solo tanque de combustible.

SKF ha contribuido a establecer un nuevo récord mundial: la mayor distancia recorrida por un prototipo de motocicleta con un solo tanque de combustible. 
El prototipo de motocicleta recorrió 4183,8 km en su viaje desde Albino, en el norte de Italia, hasta Cabo Norte, en Noruega, sin necesidad de recargar combustible. SKF ayudó al proveedor de componentes para motocicletas Acerbis en su proyecto AC50 a diseñar el vehículo de dos ruedas.
El proyecto AC50 logró varios avances clave, principalmente el rediseño del depósito de combustible para que pudiera contener 108 litros de combustible. Además, SKF suministró un diseño personalizado para los rodamientos y los sellos de las ruedas, con el fin de que el viaje fuera lo más eficiente y cómodo posible.

"Cuando Acerbis describió el proyecto AC50, comprendimos que, detrás de este intento de récord mundial, había un reto de sostenibilidad, que encaja con nuestra estrategia de sostenibilidad", declaró Nicolas Berruet, director de desarrollo de negocios de SKF. 

Antes de que vehículos como las motocicletas pasen totalmente a la energía eléctrica, es importante hacerlos más eficientes desde el punto de vista energético. Proyectos como el AC50 demuestran que un diseño adecuado puede ayudar a maximizar la eficiencia del combustible.

"Para el AC50, la principal necesidad era encontrar soluciones eficientes para reducir el consumo de energía de la moto", dijo Paolo Giraudo, director de proyectos de SKF. "Las principales pérdidas de eficiencia que identificamos fueron las ruedas, por lo que ofrecimos un diseño personalizado para los rodamientos y los sellos de las ruedas".

Los rodamientos se diseñaron para reducir la fricción sin afectar la confiabilidad, mientras que los sellos combinaron baja fricción con alta protección.

En junio de 2023, tres pilotos se turnaron para conducir la moto por una ruta cuidadosamente planificada a una velocidad media de 70 km/h. Tras atravesar Austria, Alemania, Dinamarca, Suecia y Finlandia, el equipo consiguió el récord al llegar a Cabo Norte el 15 de junio. 

Guido Acerbis, director ejecutivo de Acerbis, declaró: "De niño, soñaba con entrar en el libro Guinness de los récords. Hoy, el sueño se ha hecho realidad".