SKF y Nexus Automotive unen fuerzas para respaldar a Garrett Trucksport en el Campeonato Europeo de Carreras de Camiones de la FIA

SKF Competición2024-06-27

Nos complace anunciar una nueva colaboración como patrocinadores del equipo Garrett Trucksport en el Campeonato Europeo de Carreras de Camiones (ETRC) 2024 de la FIA. Esta emocionante colaboración reúne a líderes de la industria en tecnología avanzada y soluciones automotrices, para respaldar a un equipo reconocido por su velocidad, fuerza y precisión en la pista.

Este año marca el inicio de una emocionante colaboración entre SKF y el equipo Garrett Trucksport. El campeonato comenzó en mayo y se extenderá hasta octubre, con carreras llenas de energía en toda Europa. Mientras los camiones rugen por las pistas, nos enorgullece tener nuestro nombre asociado con un equipo que encarna velocidad, potencia y precisión.

El Campeonato Europeo de Carreras de Camiones de la FIA es uno de los eventos de automovilismo más emocionantes, en el que se destacan la fuerza y la impresionante ingeniería de los camiones de carreras. Cada carrera es un testimonio de la habilidad y determinación de los conductores, así como de la excelencia tecnológica de sus camiones. Respaldar al equipo Garrett Trucksport se alinea perfectamente con los valores de calidad y rendimiento de SKF.

La participación de SKF con el equipo Garrett Trucksport no es solo un patrocinio; es una alianza basada en objetivos compartidos y respeto mutuo. Nuestras tecnologías avanzadas de rodamientos están diseñadas para mejorar el rendimiento y la confiabilidad de los camiones de alto rendimiento. Al respaldar a Garrett Trucksport, estamos demostrando nuestro compromiso de superar los límites de la ingeniería automotriz.

A medida que el campeonato avanza, esperamos cada carrera y la oportunidad de presenciar el éxito continuo del equipo Garrett Trucksport. Nuestra colaboración no solo mejorará el rendimiento del equipo, sino que también proporcionará valiosas ideas e innovaciones que beneficiarán a la industria automotriz.

Invitamos a todos nuestros socios, clientes y entusiastas del automovilismo a seguir el camino del equipo Garrett Trucksport a lo largo del Campeonato Europeo de Carreras de Camiones 2024 de la FIA. Manténganse atentos a las actualizaciones, resultados de carreras y contenido detrás de escena que destacará nuestra alianza y el increíble trabajo realizado dentro y fuera de la pista a través de nuestros canales de redes sociales, y síganos en @SKFAutomotive.

SKF Automotriz | SKF y Nexus Automotive unen fuerzas para respaldar a Garrett Trucksport en el Campeonato Europeo de Carreras de Camiones de la FIA