Rodamientos de rueda: ¿cuánto duran y cuándo hay que sustituirlos?

SKF, un mecánico de verdad2023-01-16

Los rodamientos de rueda de su auto pueden durar toda la vida o no durar mucho tiempo.  Todo depende de varios aspectos que comentaremos a continuación.
Antes de hablar de la sustitución de los rodamientos de rueda, analicemos brevemente las causas que pueden provocar su fallo.

¿Qué hace que un rodamiento de rueda se estropee?

Las principales razones por las que un rodamiento de rueda falla son:

  1. Calidad Siempre hay diferentes niveles de calidad a la hora de comprar un rodamiento de rueda de auto, por lo que es muy importante elegir el correcto. Los rodamientos se ven sometidos a grandes esfuerzos durante su vida útil y, para que puedan durar mucho tiempo, tienen que estar fabricados con materiales de buena calidad que puedan soportar el calor de la situación sin sufrir demasiado.
  2. Instalación Como ya hemos dicho, el uso de herramientas inadecuadas, o el uso incorrecto de estas, puede dañar el rodamiento durante la instalación, provocar una disminución prematura del rendimiento y acortar su vida útil.
  3. Las condiciones de conducción. El rodamiento debe estar correctamente engrasado. Cualquier cosa que modifique esto provocará un desgaste prematuro del rodamiento. Entonces, si se conduce con la rueda bajo el agua demasiado tiempo, el agua puede penetrar en este; otros contaminantes como la sal (la sal de la carretera o la sal marina en el caso de un auto que se usa cerca de la playa), la arena, el barro o el polvo pueden abrirse paso a través del sello y llegar a las bolas de rodadura del rodamiento. Si esto sucede, la contaminación hará que la vida útil del rodamiento disminuya extremadamente rápido.
  4. Condiciones de la carretera. Los impactos fuertes provocados por una carretera llena de baches, o un bache que se pasa demasiado rápido pueden hacer que el rodamiento de rueda del auto se dañe. Además, un impacto lateral puede hacer que se estropeen, por lo que hay que tener cuidado con los golpes en los cordones.
  5. La configuración del auto. Si se modifica la suspensión del auto, se instalan llantas más grandes o neumáticos con bandas de rodadura más bajas, se están modificando las especificaciones del fabricante. El fabricante ya había calculado las necesidades de rodamientos de rueda según sus especificaciones, pero si se han modificado, puede que no sean las adecuadas y se desgasten más rápido. La recomendación en este caso es atenerse a las dimensiones de las ruedas y a las especificaciones de suspensión indicadas por el fabricante del auto.

¿Cuánto duran los rodamientos de rueda?

¿Cómo puedo hacer para que mis rodamientos de rueda duren más?

Hay formas de mantener los rodamientos de rueda en buen estado. A continuación, presentamos algunas recomendaciones para prolongar la vida útil de los rodamientos de rueda.

Principalmente, lo mejor que se puede hacer por ellos es tener un estilo de conducción relajado. La conducción extrema ayudará a que el rodamiento de rueda de su auto (y otras piezas mecánicas) se desgaste más rápido. Por lo tanto, intente no conducir rápido por carreteras llenas de baches (por ejemplo). 

Además, la forma en que se instaló el rodamiento de rueda en su auto influirá en un buen o mal rendimiento. Si se instalan con un par de apriete superior al especificado, es muy probable que el rodamiento se dañe, por lo que durará menos. 

Además, existen herramientas específicas para desmontar los rodamientos de rueda y montarlos en el auto. No usarlas o usarlas de manera incorrecta también puede dañarlos. Por eso, se recomienda confiar siempre en los profesionales.

¿Cómo se cambia un rodamiento de rueda?

Para entender el proceso de montaje de un rodamiento de rueda en su auto, primero hay que saber que hay dos tipos principales de rodamientos, los de antigua generación, y los de nueva generación. Los antiguos son un poco más complicados de montar, pero la tecnología siempre viene bien para resolver este tipo de dificultades. En este caso, los kits de rodamientos de rueda SKF de nueva generación son mucho más fáciles de instalar en un auto. 

Muy pocos se atreven a desmontar sus autos y ensuciarse las manos para trabajar en ellos. Además, si se va a hacer, es recomendable tener los conocimientos necesarios, ya que hay posibilidades de romper algo más si se actúa de forma incorrecta, y se pone en riesgo la seguridad. Entonces, dicho esto, nuestra recomendación es que el trabajo lo realice un profesional. 

Mire este video para ver cómo hacer el reemplazo.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tiempo se tarda en cambiar un rodamiento de rueda?

Si los rodamientos no se han destrozado, 2/3 horas pueden ser suficientes para que un profesional extraiga el viejo y monte el nuevo; si se han destrozado, se necesitará más tiempo. 

¿Debo reparar los rodamientos de rueda de dos en dos?

Depende de las razones por las que el rodamiento de rueda del auto se haya desgastado. Si la razón es que ya era demasiado viejo, o que el auto lleva mucho tiempo parado, probablemente los otros rodamientos de rueda del auto estarán en un estado muy similar y no tardarán en romperse. En este caso, convendría hacer un cambio completo.
Si, por ejemplo, estuviera conduciendo por la carretera y pasara rápido por un bache grande, probablemente solo se verá afectado ese rodamiento de rueda, por lo que no sería necesario cambiarlos de dos en dos. Normalmente, el profesional que realice el cambio podrá identificar si es necesario cambiar otros rodamientos.