Descubra cómo hacemos que los automóviles clásicos sean eternos

Noticias2023-01-16

¿Tiene un auto clásico? ¿Experimenta el verdadero placer de ser propietario de algo único y conducirlo? Como empresa apasionada por los autos, hemos introducido en el mercado la gama clásica. Una nueva línea de repuestos para autos clásicos que rinde homenaje a nuestra herencia automovilística. 

Con nuestra nueva línea de productos, su auto clásico seguirá funcionando de forma segura y sin problemas. Esta línea de productos de primera calidad está compuesta por kits de rodamientos de rueda de primera calidad que incluyen: Rodamientos OE SKF, elementos de fijación, tecnología de grasa SKF, instrucciones de montaje impresas y un certificado de autenticidad para una reparación profesional. Su caja de primera calidad, con un atractivo diseño clásico, es única en el mercado de los vehículos de época. La caja de primera calidad ha sido diseñada para garantizar la protección de todos los componentes incluidos en el embalaje.

La mejor calidad para clientes de primera categoría

Con un auto clásico, se vive una experiencia de conducción completamente diferente a la de los vehículos modernos, lo que convierte la conducción en una experiencia maravillosa. En nuestra condición de líder indiscutible en la fabricación de rodamientos de rueda desde 1907, nos hemos volcado en estos autos históricos, para dar satisfacción en cuanto a la calidad y el rendimiento perfecto a lo largo de los años. El embalaje exclusivo incluye capas personalizadas por diámetro de rodamiento para una protección óptima y un certificado de autenticidad para garantizar la fidelidad de los talleres y usuarios finales. Este certificado de autenticidad incorpora la aprobación del control de calidad de SKF, un código QR para acceder a toda la información del kit y un área específica para el sello del mecánico, la fecha de reparación y el kilometraje para una completa trazabilidad de la reparación.

Ofrecemos una amplia gama de productos para los autos clásicos más populares y prestigiosos del mercado. Nuestros catálogos están vinculados de forma muy precisa a las aplicaciones originales para una identificación rápida y segura de las piezas. En una primera fase, esta nueva gama incluirá 40 kits que cubren los modelos exclusivos e icónicos como Jaguar E-Type, Lancia Fulvia... y se ampliará en los próximos meses.

Esta nueva línea ofrece una amplia gama de productos para los autos clásicos más populares y prestigiosos del mercado.

“El vehículo clásico es muy apreciado por los conductores apasionados y nosotros compartimos esa pasión. Es por ello que nos complace lanzar esta nueva gama, que es una extensión natural de nuestra oferta de rodamientos de rueda de alta calidad. Los propietarios de autos clásicos merecen productos de alto nivel para mantener estas piezas de la historia”, afirmó Christophe Laurans, Director de la división Línea de productos de chasis.

Con esta nueva línea, podremos mantener los autos de época a punto y en buen estado de funcionamiento. Este tipo de autos no son solo un medio para desplazarse o viajar, también representan una identidad para el propietario.  Preservamos la historia al hacer que los vehículos clásicos sean eternos.