Soluções automotivas
Peças de reposição
Perguntas frequentes
Perguntas sobre a variedade de produtos
Perguntas sobre a variedade de produtos
Qual produto é compatível com meu veículo?
O que está incluído na minha caixa de produto?
O desempenho dos produtos SKF é equivalente à qualidade do equipamento original?
Como sei se meu produto é SKF original ou falso?
Qual é o torque de aperto correto para o meu produto de rolamento de roda SKF?
Preciso de um eixo de transmissão substituto para o meu carro, mas o sugerido é mais longo do que o meu atual. Ele vai servir?
Recebi outra marca no meu rolamento em uma caixa da SKF. Por quê?
Os eixos de transmissão da SKF são peças novas ou recondicionadas?
Vocês podem oferecer um rolamento alternativo?
Você pode verificar se um determinado produto SKF é adequado para o meu carro? Há alguma alternativa?
Perguntas sobre instalação técnica
Suspensão
Por que devo reparar o coxim superior e o kit de proteção junto com o amortecedor?
Como sei se os componentes da suspensão superior precisam ser substituídos?
Por que a SKF vende kits de suspensão dupla?
Sistema de transmissão
Posso reparar meu eixo de transmissão substituindo apenas a junta homocinética?
Por que o design de um produto de sistema de transmissão SKF difere do equipamento original?
Uma coifa termoplástica pode ser substituída por uma coifa de borracha?
O eixo de transmissão SKF já vem lubrificado com graxa?
Sistema de extremidade da roda
Se um rolamento tiver um anel de impulso magnético para o ABS, como posso ver onde esse anel está localizado no rolamento?
Como um rolamento com um anel de impulso magnético para ABS deve ser girado ao montar?
É possível substituir um rolamento de roda por uma roda de impulso em um carro que não tenha ABS?
Por que o design do produto SKF é diferente das peças anteriores instaladas no meu veículo?
Sistema do motor
Onde as informações sobre o número de dentes por correia sincronizadora podem ser visualizadas?
Qual é a diferença entre VKMA e VKMC?
É necessário trocar a correia sincronizadora e os componentes auxiliares ao mesmo tempo?
O que é uma correia elástica?
Qual é a diferença entre correias em V, correias multi-V e correias elásticas?
Qual é a diferença entre uma polia tensora e uma polia guia?
Perguntas técnicas genéricas
Onde posso encontrar as dimensões dos produtos em uma caixa da SKF?
Onde posso encontrar informações sobre torque de aperto?
Onde posso encontrar o material técnico necessário para remover e montar os produtos SKF?
Quais ferramentas posso usar para substituir um produto?
Como saber quais peças estão incluídas no kit?
Os kits SKF estão sempre completos em termos de conteúdo?
Como saber os intervalos de quilometragem para trocar as peças do meu carro?
Qual ferramenta preciso para um reparo adequado?
Onde posso encontrar informações técnicas relacionadas ao meu veículo (VIN, código do motor, código de opção...)?
Por que não consigo encontrar o kit SKF para o meu veículo?
Por que não posso mais fazer uma compra diretamente do site?
Como visualizo meu histórico de compras?
Perguntas comerciais
Onde posso comprar um produto da SKF?
Preciso de peças de reposição para meu carro antigo. Posso comprar esses produtos diretamente da SKF?
De que material são feitos os produtos SKF?
Qual é o tempo de garantia?
Onde posso encontrar as instruções de produto SKF?
Onde posso encontrar informações detalhadas sobre um produto SKF?
Onde posso encontrar material de marketing comercial da SKF?
Solicitei um produto SKF online em uma loja online. O produto apresentou falha. Como devo proceder?
Solicitei um produto de substituição da SKF, mas parece ser de material diferente da minha peça anterior. Está correto?
Por que meu novo produto SKF é de material diferente em comparação com a versão anterior?
Perguntas do distribuidor
Estou interessado em me tornar um revendedor/distribuidor de produtos SKF aprovado pela SKF. Com quem devo entrar em contato?
Onde posso encontrar informações sobre preços de produtos SKF?
Qual é o prazo de entrega de um pedido?
O desempenho dos produtos SKF é equivalente à qualidade do equipamento original?
Onde posso encontrar material de marketing comercial da SKF?
A caixa da SKF contém produtos de outra marca. Por quê?