A SKF patrocina tentativa de recorde mundial do Bobby Car E-Bob na Alemanha

Notícias2023-01-16

A SKF tem o orgulho de anunciar seu patrocínio à tentativa de recorde mundial do Bobby Car. O Bobby Car é um brinquedo icônico para crianças, que foi transformado em um velocista movido a eletricidade. Como parceira fundamental nessa empreitada, a SKF está fornecendo rolamentos rígidos de esferas (DGBBs) híbridos juntamente com tecnologia de lubrificação, demonstrando o compromisso da empresa com tecnologias de atrito ultrabaixo e apoiando projetos que demonstram a potência dos motores elétricos em corridas.

A SKF está fornecendo rolamentos rígidos de esferas (DGBBs) híbridos, juntamente com tecnologia de lubrificação, apresentando tecnologias de atrito ultrabaixo e demonstrando a potência dos motores elétricos em corridas.

Uma tentativa inovadora de recorde mundial foi realizada no renomado Hockenheimring, na Alemanha, onde a SKF estará presente de forma proeminente e o Bobby Car será adornado com a marca da SKF. 

A tentativa de recorde mundial do E-Bob

O idealizador desse ambicioso projeto é Paul, um estudante de 31 anos, que decidiu ultrapassar os limites das corridas de Bobby Car, convertendo-o em um veículo elétrico. Por meio de uma série de contatos, Paul garantiu o prestigioso Hockenheimring para a tentativa de recorde mundial. No entanto, devido a considerações de segurança, a tentativa se concentrará na desafiadora seção "Parabolika" da pista, onde Paul pretende dirigir em linha reta na velocidade máxima.

Tecnologia e preparação

O sucesso dessa tentativa de recorde mundial se baseia em planejamento meticuloso e engenharia de precisão. Paul e seu colega, David Reimund, da Fulda University of Applied Sciences, trabalharam incansavelmente na tecnologia do projeto. Embora o desenvolvimento do motor tenha sido seu foco inicial, a contribuição da SKF com DGBBs híbridos e lubrificação desempenhou um papel crucial para garantir a operação suave e a eficiência do veículo.

Suporte e reconhecimento

A tentativa de recorde mundial do Bobby Car atraiu uma atenção considerável, com aproximadamente 40 pessoas preparadas para testemunhar o evento. Representantes da Universidade de Fulda, patrocinadores, amigos, familiares e examinadores do Instituto de Recordes da Alemanha e do Guinness World Records estarão presentes para testemunhar essa tentativa histórica.

A contribuição da SKF com soluções para pontas de eixo ressalta o compromisso da empresa com a inovação e com a elevação do potencial dos motores elétricos nas corridas. 

Além da busca por um recorde mundial, o projeto de Paul e Reimund traz uma mensagem mais ampla de inovação e mostra os recursos dos motores elétricos no mundo das corridas. Enquanto o mundo aguarda o feito eletrizante em 10 de agosto, a SKF se orgulha de ser uma parceira importante nessa tentativa sem precedentes de recorde mundial do Bobby Car. Ao fornecer DGBBs híbridos e tecnologia de lubrificação de ponta, a SKF está deixando sua marca no mundo das rodas e demonstrando sua dedicação em promover a inovação e o progresso. Esse evento empolgante não apenas celebra o potencial dos veículos movidos a eletricidade, mas também enfatiza a importância da colaboração entre a indústria e o meio acadêmico. Juntos, a SKF e a equipe por trás desse empreendimento esperam estabelecer um novo recorde mundial e inspirar futuras gerações de entusiastas da engenharia.

SKF Automotive | A SKF patrocina tentativa de recorde mundial do Bobby Car E-Bob na Alemanha