SKF, uma orgulhosa parceira técnica da Pagani - lenda e inovação se unem para fazer história no setor automotivo

Notícias2023-04-25

Após mais de duas décadas como fornecedor da Pagani, a SKF e a Pagani compartilham o objetivo comum de construir uma parceria de longo prazo em que a tecnologia avançada e a sustentabilidade são dois pilares fundamentais para o crescimento mútuo.

A Pagani Automobili S.p.A. é uma fabricante italiana de hipercarros fundada em 1998 por Horacio Pagani. A empresa rapidamente fez seu nome como construtora de automóveis sob medida usando materiais tecnologicamente avançados, como fibra de carbono e titânio. A SKF tem orgulho de ser uma parceira técnica, equipando o mais recente Pagani Huayra R com rolamentos de roda da SKF.

A SKF é fornecedora da Pagani desde sua fundação, com diferentes modelos de carros. Nos segmentos de supercarros e hipercarros, o principal desafio é combinar soluções de rolamentos de alta tecnologia com desempenho máximo e especificações de carros de estrada de alta resistência. O design de nossos novos rolamentos de roda apresenta baixo atrito, baixo peso e, portanto, baixa emissão de poluentes. Utilizamos designs de anéis leves com uso otimizado de material para reduzir o peso, gaiolas de polímero para baixo peso e baixo atrito, e esferas de cerâmica que pesam 126 gramas a menos por roda em comparação com as esferas de aço. Essa abordagem e tecnologia inovadoras impactam positivamente a segurança e a sustentabilidade em todo o setor, contribuindo para a meta da SKF de ser completamente neutra em carbono até 2030.

Utilizamos designs de anéis leves com uso otimizado de material para reduzir o peso, gaiolas de polímero para baixo peso e baixo atrito, e esferas de cerâmica que pesam 126 gramas a menos por roda em comparação com as esferas de aço.

Os fabricantes de hipercarros esperam o melhor em termos de desempenho e qualidade e, ao mesmo tempo, querem algo exclusivo em termos de soluções leves e de baixo atrito, com uma alta integração de funcionalidade e recursos. 

“Com nossas capacidades em corridas, apoiamos o plano da Pagani de alcançar o mais alto nível de desempenho no segmento de hipercarros. Por isso, buscamos desenvolver continuamente soluções específicas de baixo atrito para as plataformas da Pagani nos últimos anos. O codesenvolvimento desses novos rolamentos com maior capacidade de carga e menor atrito é uma exploração rumo a uma extremidade de roda com o melhor desempenho na história dos carros. O segmento de corridas também é um esforço muito emocional para nós e ressoa bem com nossos usuários finais do mercado independente de autopeças (IAM) para mostrar ao mercado nosso conhecimento de engenharia e espírito de fabricação.” – Philipp Herlein, Chefe do mercado global de reposição de veículos da SKF.

O sucesso dessa colaboração está na inovação e liderança de ambas as empresas ao longo da história. Para nós dois, as tecnologias modernas e a contribuição para a proteção ambiental são dois dos pilares do nosso crescimento no setor automotivo. Acreditamos nessa parceria sólida e de longo prazo com a Pagani, que é fundamental para uma colaboração bem-sucedida para o benefício de ambas as partes no futuro.

O codesenvolvimento desses novos rolamentos com maior capacidade de carga e menor atrito é uma exploração em direção ao melhor desempenho da extremidade da roda na história dos carros.” – Philipp Herlein, Chefe do mercado global de reposição automotiva da SKF.