A SKF une forças com a NASCAR para impulsionar a inovação e a sustentabilidade na icônica corrida 24 Horas de Le Mans

SKF Racing2023-06-02

A poucos dias das 24 horas de trabalho, a SKF é uma parceira de concorrência da NASCAR e um fornecedor de produtos inovadores de seu número 24 carros Chevrolet Camaro ZL1 de última geração que competirão em uma das corridas mais significativas do mundo.

A estreia do carro de última geração na NASCAR Cup Series gerou um entusiasmo significativo. Em uma entrevista recente, Ken destacou a importância do carro Next Gen, destacando que ele representa um marco sem precedentes na história da NASCAR como o primeiro carro construído do zero especificamente para a categoria. À medida que a expectativa aumenta, a entrada do Next Gen Garage 56, preparado para competir na próxima corrida de Le Mans, se destaca por sua tecnologia de ponta fornecida pela SKF. Em particular, a SKF equipou esse notável veículo com rolamentos de esferas de cerâmica de contato angular híbridos em todos os oito rolamentos posicionados nas rodas. Além disso, o veículo também é equipado com importantes produtos da SKF no conjunto de transmissão e diferencial. Ao incorporar esses produtos avançados, o carro Next Gen apresenta maior eficiência, segurança, confiabilidade e desempenho geral.

A SKF equipou o número Carro Chevrolet Camaro ZL1 de última geração com rolamentos de esferas de contato angular híbridos de cerâmica para todos os oito rolamentos posicionados nas rodas.

Crescimento por meio de parcerias na competição

No dinâmico mundo da NASCAR, a SKF tem sido uma parceira de confiança desde 1988, fornecendo tecnologias inovadoras que impulsionaram as equipes da NASCAR a conquistar vitórias em campeonatos. A parceria da SKF com a NASCAR vai além da inovação de produtos. A colaboração tem como objetivo fomentar o crescimento dos negócios e promover a tecnologia da SKF para um público mais amplo. Ao se tornar um parceiro da competição, a SKF ganha a oportunidade de exibir seus produtos no carro Next Gen ao lado de outros parceiros conceituados. Ken destaca o valor da colaboração com a NASCAR no teste de equipamentos e na comprovação da tecnologia de rolamentos da SKF. Essa colaboração não só beneficia a NASCAR, mas também abre portas para que a SKF expanda sua presença em outras categorias de corridas.

Olhando para frente, um futuro brilhante para a NASCAR parece tangível. A mudança da organização automotiva para corridas mais sustentáveis e ecologicamente corretas, exemplificada pelos carros Next Gen, a posiciona para o sucesso no longo prazo. A SKF tem o compromisso de evoluir junto com a NASCAR, explorando novas tecnologias e apoiando sua jornada à medida que continua a ganhar popularidade e a fazer progressos no cenário das corridas em constante evolução.

A mudança da organização automotiva para corridas mais sustentáveis e ecologicamente corretas, exemplificada pelos carros Next Gen.

A colaboração profundamente estabelecida da SKF com a NASCAR não apenas resultou em vitórias em campeonatos, mas também abriu caminho para inovação, sustentabilidade e um futuro promissor. A dedicação da SKF ao avanço da tecnologia, apoio a iniciativas de sustentabilidade e envolvimento com a NASCAR demonstra seu compromisso com o esporte e sua visão de progresso contínuo. Como a NASCAR continua a evoluir e a cativar os fãs, a SKF está pronta para contribuir com sua jornada, trazendo soluções de ponta e conhecimento especializado para a pista.

SKF Automotive | A SKF une forças com a NASCAR para impulsionar inovação e sustentabilidade na lendária corrida 24 Horas de Le Mans