A principal função da suspensão traseira (e dianteira) é evitar que a carroceria do carro toque no solo e manter as rodas na estrada. Outra função é aumentar a estabilidade nas curvas e tornar a direção mais confortável.
Um sistema de suspensão funciona com o deslocamento de forças para cima e para baixo. O peso do carro puxa-o em direção ao solo, e uma bobina o empurra para cima para evitar que isso aconteça. No entanto, deve haver outro sistema para evitar que o impulso da bobina seja excessivo, para isso existe um amortecedor. A principal função do amortecedor é absorver e reduzir a compressão e o salto da bobina.
Uma suspensão independente é um dos sistemas de suspensão mais comuns, juntamente com o eixo traseiro sólido. Para entender um sistema, é importante conhecer o outro. Por esse motivo, falaremos primeiro sobre eixos traseiros sólidos. Quando uma roda é empurrada para cima em um eixo traseiro sólido, a outra roda faz o oposto. Um sistema de suspensão traseira independente permite que cada roda seja elevada e abaixada sem afetar a outra, oferecendo um melhor nível de seguimento para o carro.
Em um sistema de suspensão traseira independente, cada roda pode ser elevada e abaixada sem afetar as outras, oferecendo um melhor nível de tração para o carro. A melhor tração é um dos principais benefícios. Portanto, esse tipo de sistema oferece vantagens em estradas irregulares. Além disso, à medida que as rodas sobem e descem, a superfície de contato com a estrada é sempre a mesma, o que prolonga a vida útil e o desempenho dos pneus.
De qualquer modo, se você achar que o carro está com defeito, é recomendável levá-lo a um mecânico profissional. Não fazer isso pode ser perigoso e arriscado. Muitos dos sinais que discutimos também podem ser causados por outros problemas mecânicos não necessariamente relacionados ao sistema de suspensão. Portanto, uma verificação completa para descobrir as causas pode ser a melhor coisa a fazer.
Você pode consultar o link a seguir para ver todos os produtos de suspensão que a SKF fabrica cuidadosamente para você. É nossa prioridade continuar a criar produtos de alta qualidade para garantir a segurança de nossos clientes.
Veja nossos produtos de direção e suspensão