Priorizando a sustentabilidade: A missão da SKF no mercado de reposição automotiva é reduzir as emissões ao longo do ciclo de vida

Notícias2023-06-06

Temos o compromisso de estender a vida útil física do parque de veículos existente com nossas peças e serviços.

O conserto, reutilização e reciclagem, em vez da compra de novos produtos, têm uma importância significativa, principalmente no setor automotivo. Na SKF, reconhecemos plenamente o impacto necessário que essas práticas têm no meio ambiente. Para nós, a sustentabilidade no mercado independente de autopeças gira em torno da meta abrangente de reduzir emissões do ciclo de vida. Através de nossa divisão de mercado de reposição automotiva, a SKF tem como objetivo estender a vida útil física dos veículos existentes. Entendemos mais do que nunca que as emissões iniciais associadas à fabricação de novos veículos são inegavelmente altas. Conforme destacado por Philipp Herlein, diretor de negócios de reposição automotiva da SKF, em uma entrevista recente, “As emissões iniciais da produção de um novo veículo são evidentemente altas, por isso é fundamental para nós manter os carros de passageiros existentes”.

O surgimento de veículos movidos a combustíveis alternativos, como híbridos e carros elétricos, mostra que o setor está progredindo no combate à ameaça da mudança climática. A linha de produtos da SKF para carros, caminhões e veículos de duas rodas está sendo desenvolvida para permitir menos atrito e um mundo de mobilidade seguro. A SKF está participando da revolução dos veículos elétricos com foco total em todo o desenvolvimento dos fabricantes de equipamentos originais no segmento de veículos elétricos. E de uma perspectiva ambiental completa, na SKF precisamos manter as frotas existentes nas melhores condições e, assim, ajudar no equilíbrio geral de emissões, explicou Philipp

De acordo com a Agência Europeia do Meio Ambiente, o transporte rodoviário é responsável pela maior parte das emissões totais de transporte: 77% em 2020 na União Europeia. Além disso, a mobilidade individual por carro tem o maior impacto e é responsável por cerca de 40% das emissões de gases de efeito estufa provenientes do transporte. Portanto, para um proprietário de carro que esteja procurando uma nova alternativa, a melhor solução pode ser manter seu veículo atual, fazer a manutenção adequada e mantê-lo em sua melhor condição de eficiência de combustível.

O transporte é uma das principais fontes de emissões de gases de efeito estufa e, atualmente, representa cerca de 17% dessas emissões. Os caminhões pesados representam uma grande parte disso. Na América do Norte, a SKF esteve recentemente envolvida em um caso de um cliente que opera uma grande frota de caminhões vocacionais. Isso significa que ela opera nos setores de sujeira pesada e gestão de resíduos. A equipe da SKF decidiu fazer um teste prático das vedações da SKF, que foram desenvolvidas especificamente para aplicações nos segmentos vocacional e de sujeira pesada. Os resultados superaram todas as expectativas. Esse cenário da vida real serve como um exemplo convincente de como os produtos da SKF fazem uma diferença tangível. Ao permitir que os veículos comerciais resistam a um uso prolongado, a SKF contribui para uma sociedade mais sustentável e eficiente em termos de recursos. Através de inovação e dedicação, a SKF continua a desenvolver soluções que aumentam a longevidade dos veículos, beneficiando tanto as empresas quanto o meio ambiente.