Os rolamentos de roda do seu carro podem durar uma vida inteira ou muito pouco tempo. Tudo depende de vários aspectos que discutiremos a seguir.
Antes de falarmos sobre a substituição do rolamento de roda, vamos dar uma olhada rápida no que pode causar a falha da peça.
Os principais motivos de falha de um rolamento de roda são:
Há maneiras de manter os rolamentos de roda em bom estado. Confira a seguir algumas recomendações para estender a vida útil dos rolamentos de roda.
Essencialmente, o melhor que você pode fazer por eles é ter um estilo de direção tranquilo. Um estilo de direção radical ajudará a acelerar o desgaste do rolamento de roda do seu carro (e de outras peças mecânicas). Portanto, evite dirigir rápido em estradas esburacadas (por exemplo).
Além disso, a maneira como o rolamento de roda foi instalado em seu carro influencia o desempenho, positiva ou negativamente. Se ele for ajustado excedendo o torque especificado, o rolamento muito provavelmente será danificado e, portanto, durará menos.
Além disso, há ferramentas de remoção de rolamentos de roda específicas para desinstalar e instalar rolamentos no carro. Não as usar ou usá-las incorretamente também pode causar avarias. Por isso, nossa recomendação é sempre recorrer a profissionais.
Para entender o processo de substituição do rolamento de roda em seu carro, primeiro, é preciso saber que há dois tipos principais de rolamentos: os rolamentos da geração antiga e os da nova geração. A montagem dos antigos é um pouco mais complicada, mas a tecnologia sempre é útil para superar esse tipo de dificuldade. Já os novos kits de rolamentos de roda SKF são muito mais fáceis de instalar em um carro.
Poucos têm coragem de desmontar seus carros e sujar as mãos com esse trabalho. No entanto, se você for fazê-lo, é recomendável que tenha o conhecimento necessário, pois há a possibilidade de quebrar algo caso o trabalho seja feito de maneira incorreta, colocando sua segurança em risco. Por isso, nossa recomendação é que o trabalho seja feito por um profissional.
Se os rolamentos não estiverem quebrados em pedaços, 2 ou 3 horas serão suficientes para um profissional retirar o antigo e montar o novo. Caso contrário, será necessário mais tempo.
Depende das razões do desgaste do rolamento de roda do carro. Se o motivo for que ele já era muito antigo ou que o carro ficou parado por muito tempo, provavelmente os outros rolamentos de roda do carro estão em um estado muito semelhante e quebrarão em breve. Nesse caso, seria melhor fazer uma troca completa.
Se, por exemplo, você estava dirigindo na estrada e passou rápido por um buraco grande, provavelmente apenas esse rolamento de roda foi afetado; portanto, não há necessidade de trocá-lo em pares. Normalmente, o profissional responsável pela troca conseguirá identificar se há necessidade de trocar outros rolamentos.