Ρουλεμάν τροχού: ποια είναι η διάρκεια ζωής τους και πότε να τα αντικαταστήσετε;

SKF με καρδιά μηχανικού2023-01-16

Τα ρουλεμάν τροχού στο αυτοκίνητό σας μπορούν να διαρκέσουν μια ζωή ή πολύ λίγο.  Όλα εξαρτώνται από διάφορες πτυχές που θα συζητήσουμε παρακάτω.
Πριν μιλήσουμε για αντικατάσταση του ρουλεμάν τροχού, ας ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στο τι μπορεί να προκαλέσει τη βλάβη του.

Τι προκαλεί το ρουλεμάν τροχού να χαλάσει;

Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους ένα ρουλεμάν τροχού χαλάει είναι οι εξής:

  1. Ποιότητα. Υπάρχουν πάντα διαφορετικά επίπεδα ποιότητας όταν αγοράζετε ρουλεμάν τροχού αυτοκινήτου, η επιλογή του σωστού είναι πολύ σημαντική. Τα ρουλεμάν καταπονούνται συνεχώς και για να μπορούν να διαρκέσουν πολύ, πρέπει να είναι κατασκευασμένα από υλικά καλής ποιότητας που μπορούν να αντέξουν την κατάσταση θέρμανσης χωρίς να υποφέρουν πολύ.
  2. Εγκατάσταση. Όπως προαναφέρθηκε, η χρήση λανθασμένων εργαλείων ή η λανθασμένη χρήση των εργαλείων μπορεί να βλάψει το ρουλεμάν κατά την εγκατάσταση, προκαλώντας πρόωρη μείωση της απόδοσης και συντομεύοντας τη διάρκεια ζωής του ρουλεμάν.
  3. Συνθήκες οδήγησης. Το ρουλεμάν πρέπει να λιπανθεί σωστά. Οτιδήποτε τροποποιήσει αυτό θα προκαλέσει πρόωρη φθορά του ρουλεμάν. Έτσι, η υποβρύχια οδήγηση του τροχού για πολλή ώρα μπορεί να προκαλέσει τη διείσδυση νερού στο ρουλεμάν, και άλλους ρύπους όπως αλάτι (αλάτι δρόμου ή θαλάσσιο αλάτι εάν το αυτοκίνητο βρίσκεται κοντά στην παραλία), άμμος, λάσπη ή σκόνη μπορούν να περάσουν στις τσιμούχες και στους κυλινδροτριβείς. Εάν συμβεί αυτό, η μόλυνση θα κάνει τη διάρκεια ζωής του ρουλεμάν να μειωθεί εξαιρετικά γρήγορα.
  4. Συνθήκες δρόμου. Ισχυρές κρούσεις που προέρχονται από ανώμαλο δρόμο ή λακκούβες που διασχίστηκαν πολύ γρήγορα μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο ρουλεμάν τροχού του αυτοκινήτου. Επίσης, μια πλευρική πρόσκρουση μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, οπότε προσέξτε την πρόσκρουση με κράσπεδα.
  5. Ρύθμιση αυτοκινήτου. Εάν τροποποιήσετε την ανάρτηση του αυτοκινήτου ή τοποθετήσετε μεγαλύτερες ζάντες ή ελαστικά με χαμηλότερα σπειρώματα τοίχου, τροποποιείτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής υπολόγισε τις ανάγκες των ρουλεμάν τροχού σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους, αλλά αν έχουν αλλάξει, μπορεί να μην είναι κατάλληλες και να φθείρονται γρηγορότερα. Η σύσταση εδώ είναι να τηρήσετε τις διαστάσεις των τροχών και τις προδιαγραφές των αναρτήσεων που καθορίζονται από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου.

Ποια είναι η διάρκεια ζωής των ρουλεμάν τροχού;

Πώς μπορώ να κάνω τα ρουλεμάν τροχού να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής;

Υπάρχουν τρόποι να διατηρείτε τα ρουλεμάν των τροχών σας σε καλή κατάσταση. Ακολουθούν ορισμένες συστάσεις για την παράταση της διάρκειας ζωής των ρουλεμάν τροχού.

Κυρίως, το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε για αυτούς είναι να διατηρείτε ένα χαλαρό στυλ οδήγησης. Η ακραία οδήγηση θα σας οδηγήσει στη φθορά των ρουλεμάν τροχού (και άλλων μηχανικών μερών) του αυτοκινήτου σας γρηγορότερα, οπότε προσπαθήστε να μην οδηγείτε γρήγορα σε ανώμαλους δρόμους (για παράδειγμα). 

Επίσης ο τρόπος τοποθέτησης του ρουλεμάν τροχού στο αυτοκίνητό σας θα επηρεάσει την καλή ή κακή απόδοση. Εάν τοποθετηθεί υπερβαίνοντας την καθορισμένη ροπή, το ρουλεμάν πολύ πιθανόν να υποστεί ζημιά, επομένως θα έχει μικρότερη διάρκεια ζωής. 

Επίσης, υπάρχει ειδικό εργαλείο αφαίρεσης ρουλεμάν τροχού για αφαίρεση και τοποθέτηση ρουλεμάν στο αυτοκίνητο. Η μη χρήση τους ή η λανθασμένη χρήση τους μπορεί επίσης να το βλάψει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η σύστασή μας είναι να εμπιστεύεστε πάντα επαγγελματίες.

Πώς να αλλάξετε ρουλεμάν τροχού;

Για να κατανοήσουμε τη διαδικασία τοποθέτησης αντικατάστασης ρουλεμάν τροχού στο αυτοκίνητό σας, πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δύο κύρια είδη ρουλεμάν, τα ρουλεμάν παλιάς γενιάς και τα ρουλεμάν νέας γενιάς. Τα παλιά είναι λίγο πιο περίπλοκα στην τοποθέτηση, αλλά η τεχνολογία είναι πάντα χρήσιμη για την επίλυση αυτού του είδους των δυσκολιών. Σε αυτήν την περίπτωση, τασετ ρουλεμάν τροχού νέας γενιάς SKF είναι πολύ πιο εύκολο να εγκατασταθούν σε ένα αυτοκίνητο. 

Μόνο λίγοι έχουν το θάρρος να αποσυναρμολογήσουν τα αυτοκίνητά τους και να λερώσουν τα χέρια τους δουλεύοντας, επίσης, εάν πρόκειται να το κάνετε αυτό, συνιστάται να διαθέτετε τη γνώση για να το κάνετε, καθώς υπάρχουν πιθανότητες να σπάσετε κάτι άλλο. Αν το κάνουμε με λάθος τρόπο, θέτουμε σε κίνδυνο την ασφάλειά μας. Έτσι, με όσα αναφέρθηκαν, η σύστασή μας είναι η δουλειά να γίνεται από έναν επαγγελματία. 

Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για να δείτε πώς να κάνετε την αντικατάσταση.

Συχνές ερωτήσεις

Πόσος χρόνος απαιτείται για την αλλαγή ενός ρουλεμάν τροχού;

Εάν τα ρουλεμάν δεν χωριστούν σε κομμάτια, μπορεί να χρειαστούν 2-3 ώρες για έναν επαγγελματία να βγάλει το παλιό και να τοποθετήσει το καινούριο, αν χωριστούν σε κομμάτια, θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος. 

Πρέπει να επισκευάσω τα ρουλεμάν τροχού σε ζεύγη;

Εξαρτάται από τους λόγους φθοράς του ρουλεμάν τροχού του αυτοκινήτου. Εάν ο λόγος είναι ότι ήταν ήδη πολύ παλιά ή ότι το αυτοκίνητο δεν χρησιμοποιούταν για πολύ καιρό, τότε πιθανότατα τα άλλα ρουλεμάν τροχού του αυτοκινήτου θα είναι σε παρόμοια κατάσταση και σύντομα θα χαλάσουν. Σε αυτή την περίπτωση θα ήταν καλό να γίνει μια πλήρης αλλαγή.
Αν για παράδειγμα, οδηγούσατε στο δρόμο και περάσατε γρήγορα μια μεγάλη λακκούβα, πιθανότατα θα έχει επηρεαστεί μόνο αυτό το ρουλεμάν τροχών, οπότε δεν χρειάζεται να το αλλάξετε σε ζεύγη. Κανονικά, ο επαγγελματίας που θα κάνει την αλλαγή θα είναι σε θέση να εντοπίσει εάν υπάρχει ανάγκη αλλαγής άλλων ρουλεμάν.