Βιωσιμότητα οδήγησης στη Formula 1: Συνεισφορά της SKF στη Formula 1 2030 με καθαρούς μηδενικούς στόχους

SKF Racing2023-11-16

Η Formula 1, η κορυφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έχει συνδεθεί εδώ και καιρό με την ταχύτητα, την καινοτομία και την τεχνολογία αιχμής. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, το άθλημα εστιάζει επίσης όλο και περισσότερο στη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική ευθύνη. Στη SKF, έχουμε διαχωρίσει στη δέσμευσή μας για βιωσιμότητα στη Formula 1. Ως κορυφαίος παγκόσμιος προμηθευτής ρουλεμάν και τεχνικών λύσεων, εργαζόμαστε για βελτιώσεις για την ελαχιστοποίηση του οικολογικού αποτυπώματος και την προώθηση βιώσιμων πρακτικών στον κόσμο της Formula 1 με υψηλούς ρυθμούς.

Η δέσμευσή μας για μια βιώσιμη Formula 1 για την επίτευξη των καθαρών στόχων μηδενικού άνθρακα για το 2030 περιλαμβάνει το σχεδιασμό ρουλεμάν με μειωμένη τριβή, χαμηλότερο βάρος και τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών και διαδικασιών κατασκευής. Η διερεύνηση τεχνολογιών όπως η εκτύπωση 3D και η υιοθέτηση διαδικασιών κλειστού βρόχου για την ανακατασκευή συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών CO2. Η συνεργασία με ομάδες, η προώθηση λύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βιώσιμων ηλεκτρονικών καυσίμων και η εκπαίδευση των θαυμαστών σχετικά με τη βιωσιμότητα πέρα από την πίστα ενισχύει τον αντίκτυπό τους.

Πιστεύουμε ότι οι καινοτόμες λύσεις και η στρατηγική μας προσέγγιση θα οδηγήσουν το άθλημα προς ένα πιο πράσινο μέλλον, θέτοντας παράδειγμα για τη βιομηχανία μηχανοκίνητου αθλητισμού όσον αφορά τον μετριασμό του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Δεσμευόμενοι στους στόχους βιώσιμης F1 για τους καθαρούς στόχους μηδενικού άνθρακα για το 2030, σχεδιάζουμε φιλικά προς το περιβάλλον ρουλεμάν με μειωμένη τριβή, χαμηλότερο βάρος και βιώσιμη κατασκευή.

Η συμμετοχή μας στη Formula 1 δεν περιορίζεται απλώς στην παροχή ρουλεμάν υψηλών επιδόσεων στις ομάδες. Η αφοσίωση της εταιρείας στη βιωσιμότητα την οδήγησε να εισάγει καινοτόμες προσεγγίσεις για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του αθλήματος και την προώθηση υπεύθυνων πρακτικών.

Οικολογικά υλικά: Η SKF πρωτοστατεί στην εισαγωγή φιλικών προς το περιβάλλον υλικών στα ρουλεμάν της και στα σχετικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στα μονοθέσια της Formula 1. Χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένα και ανανεώσιμα υλικά, η SKF ελαχιστοποιεί τη χρήση πεπερασμένων πόρων και μειώνει το αποτύπωμα άνθρακα που σχετίζεται με τα προϊόντα της.

Ενεργειακή απόδοση: Η SKF συνεργάζεται στενά με τις ομάδες της Formula 1 για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση της τριβής στο σύστημα μετάδοσης κίνησης και στα υβριδικά συστήματα ανάκτησης ενέργειας του αυτοκινήτου. Βελτιστοποιώντας τα ρουλεμάν και τα σχετικά εξαρτήματα, συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης καυσίμου, μειώνοντας στη συνέχεια τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Έρευνα και ανάπτυξη: Η SKF έχει επενδύσει πολλά στην έρευνα και την ανάπτυξη για να βελτιώνει συνεχώς την απόδοση και την ανθεκτικότητα των προϊόντων της. Δημιουργώντας ρουλεμάν μεγάλης διάρκειας που απαιτούν λιγότερες αντικαταστάσεις, η SKF συμβάλλει στη μείωση των απορριμμάτων και στην εξοικονόμηση πόρων.

Οι προσπάθειες αειφορίας στη Formula 1 δεν πραγματοποιούνται μεμονωμένα. Συνεργαζόμαστε ενεργά με ομάδες και ενδιαφερόμενους φορείς για να προωθήσουμε μια συλλογική δέσμευση για βιωσιμότητα. Ενισχύοντας συμμαχίες με ομοϊδεάτες οντότητες, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό δίκτυο για την οδήγηση θετικών αλλαγών στο άθλημα και πέρα από αυτό.

Καθώς ο κόσμος αγκαλιάζει τη βιωσιμότητα ως μια κρίσιμη πτυχή του μέλλοντος, είναι αξιέπαινο να βλέπουμε εταιρείες να πρωτοστατούν σε μια ανταγωνιστική αρένα όπως η Formula 1. Ενσωματώνοντας τη βιωσιμότητα στα προϊόντα, τις λειτουργίες και τις συνεργασίες μας, επιδεικνύουμε μια ισχυρή δέσμευση για τον μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την προώθηση ενός πιο πράσινου μέλλοντος για τη βιομηχανία μηχανοκίνητου αθλητισμού. Καθώς το άθλημα συνεχίζει να εξελίσσεται, οι προσπάθειές μας χρησιμεύουν ως φωτεινό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να ευθυγραμμίσουν τα ενδιαφέροντά τους με βιώσιμες πρακτικές, οδηγώντας τελικά σε θετικές αλλαγές για τον πλανήτη μας.