SKF und NASCAR: Gemeinsam für Innovationen und Nachhaltigkeit auf dem legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans

SKF Rennsport2023-06-02

Das 24-Stunden-Rennen beginnt in wenigen Tagen. SKF gehört zu den Competition Partners der NASCAR und ist ein innovativer Produktlieferant für den 24 Next Gen Chevrolet Camaro ZL1, der bei einem der weltweit bedeutendsten Rennen dabei sein wird.

Das Debüt des Fahrzeugs in der NASCAR Cup Series hat für Aufregung gesorgt. In einem Interview hob Ken kürzlich die Bedeutung des Next Gen Car hervor. Er betonte, dass es sich um einen einmaligen Meilenstein in der Geschichte der NASCAR handelt, da es das erste Auto ist, das von Grund auf speziell für die Serie gebaut wurde. Das Next Gen Garage 56, das beim kommenden Le Mans-Rennen an den Start gehen wird, besticht durch SKF Spitzentechnologien. SKF hat alle acht Radlagerpositionen des bemerkenswerten Fahrzeugs mit Hybrid-Schrägkugellagern aus Keramik ausgestattet. Darüber hinaus wurden auch wichtige SKF Produkte in der Transaxle verbaut. Diese fortschrittlichen Produkte sorgen dafür, dass sich das Fahrzeug durch verbesserte Effizienz, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Gesamtleistung auszeichnet.

SKF hat den 24 Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 an allen acht Radlagerpositionen mit Hybrid-Schrägkugellagern aus Keramik ausgestattet.

Wachstum durch Competition Partnerships

In der dynamischen NASCAR-Welt ist SKF seit 1988 ein zuverlässiger Partner für innovative Technologien, die Rennsportteams zu Meisterschaftssiegen verholfen haben. Die Partnerschaft von SKF und NASCAR geht über Produktinnovationen hinaus. Mit der Zusammenarbeit will SKF sein Wachstum fördern und seine Technologien einem breiteren Publikum bekannt machen. Als Competition Partner hat SKF die Möglichkeit, die eigenen Produkte für das Next Gen Car zusammen mit anderen renommierten Partnern zu präsentieren. Ken betont den Wert der Zusammenarbeit mit NASCAR bei der Erprobung von SKF Lagertechnologien. Die Kooperation kommt nicht nur der NASCAR zugute, sondern öffnet SKF auch Türen, um die eigene Präsenz in anderen Rennserien auszubauen.

Die NASCAR hat sehr gute Zukunftsaussichten. Mit dem Wandel zu einem nachhaltigeren und umweltfreundlicheren Rennsport, veranschaulicht durch die Next Gen Cars, befindet sich die Organisation auf dem richtigen Weg. SKF will sich zusammen mit seinem Partner weiterentwickeln, neue Technologien erforschen und bekannter machen und weitere Fortschritte in der hochdynamischen Rennsportlandschaft erzielen.

Der Wandel der NASCAR zu einer durch mehr Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit geprägten Motorsportorganisation wird durch die Next Gen Cars veranschaulicht.

Die enge Zusammenarbeit von SKF und NASCAR hat Meisterschaftsgewinne ermöglicht und den Weg für mehr Innovationen, mehr Nachhaltigkeit und mehr Zukunftssicherheit geebnet. Das Engagement von SKF bei der Weiterentwicklung von Technologien, der Unterstützung von Nachhaltigkeitsinitiativen und der Zusammenarbeit mit der NASCAR zeigt, dass SKF dem Sport verpflichtet ist und eine Vision für den kontinuierlichen Fortschritt hat. Während sich die NASCAR weiterentwickelt und die Fans in ihren Bann zieht, leistet SKF einen eigenen Beitrag und bringt Fachkompetenz und modernste Lösungen auf die Rennstrecke.