Weltrekord mit 4183,8 km – SKF an Motorradprototyp beteiligt

News2023-09-11

Ein übergroßer Kraftstofftank, maßgeschneiderte Radlager und weitere Innovationen haben zu einem Weltrekord für die weiteste Strecke geführt, die je ein Motorradprototyp mit einer einzigen Tankfüllung zurückgelegt hat.

SKF hat zu einem neuen Weltrekord beigetragen: Der weitesten Strecke, die je ein Motorradprototyp mit einer einzigen Tankfüllung zurückgelegt hat. 
Das Motorrad fuhr von Albino in Norditalien zum Nordkap in Norwegen, insgesamt 4183,8 km – ohne nachzutanken. SKF unterstützte den Motorradzulieferer Acerbis im Rahmen des AC50-Projekts bei der Entwicklung des Zweirads.
Dabei konnten mehrere Durchbrüche erzielt werden, in erster Linie durch die Neukonstruktion des Kraftstofftanks mit einem Fassungsvermögen von 108 Litern. Darüber hinaus lieferte SKF maßgeschneiderte Radlager und Dichtungen, die das Fahren effizienter und gleichzeitig komfortabler machen.

„Als Acerbis das AC50-Projekt beschrieb, wurde uns klar, dass hinter diesem Weltrekordversuch eine echte Nachhaltigkeitsherausforderung steht. Und das passt zu unserer Nachhaltigkeitsstrategie“, erinnert sich Nicolas Berruet, Business Development Manager bei SKF. 

Motorräder müssen energieeffizienter werden, damit sich die Umstellung auf einen Elektroantrieb lohnt. Projekte wie das AC50 zeigen, dass ein geeignetes Design dazu beitragen kann, den Kraftstoffverbrauch zu senken.

„Bei AC50 ging es vor allem um effiziente Lösungen zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs“, so Paolo Giraudo, Projektleiter bei SKF. „Die größten Effizienzverluste traten an den Rädern auf. Also haben wir angeboten, maßgeschneiderte Radlager und Dichtungen zu entwerfen.“

Die Lager wurden so konzipiert, dass sie die Reibung verringern, ohne die Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen. Und die Dichtungen kombinieren niedrige Reibungswerte mit einem guten Schutz gegen Verunreinigungen.

Im Juni 2023 waren abwechselnd drei Fahrer auf der sorgfältig geplanten Tour unterwegs. Sie fuhren mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 70 km/h, zuerst durch Österreich, dann durch Deutschland, Dänemark, Schweden und Finnland. Am 15. Juni kam das Team am Nordkap an – und hatte einen Weltrekord aufgestellt. 

Guido Acerbis, CEO von Acerbis, sagt: „Als Kind habe ich davon geträumt, ins Guinness-Buch der Rekorde zu kommen. Heute ist dieser Traum Wirklichkeit geworden.“