SKF und Nexus Automotive unterstützen Garrett Trucksport bei der FIA European Truck Racing Championship

SKF Rennsport2024-06-27

SKF ist stolzer Sponsor des Garrett Trucksport Teams in der FIA European Truck Racing Championship (ETRC). Die Kooperation bringt Technologie- und Automobillösungs-Branchenführer zusammen und unterstützt ein Team, das für Speed, Power und Fahrpräzision steht.

Dieses Jahr markiert den Beginn einer aufregenden Zusammenarbeit von SKF und dem Garrett Trucksport Team. Die Meisterschaft hat im Mai begonnen und wird bis Oktober dauern. In ganz Europa wird es hochspannende ETRC-Wettrennen geben. Wir sind stolz darauf, dass unser Name mit einem Team in Verbindung gebracht wird, das für Speed, Power und Fahrpräzision steht.

Die FIA European Truck Racing Championship ist eines der aufregendsten Motorsportereignisse, bei dem die Leistung und Technik von Renntrucks im Mittelpunkt stehen. Jedes Rennen ist ein Beweis für das Können und die Entschlossenheit der Fahrer und die technische Exzellenz der Trucks. Qualität und Leistung, zwei typische SKF Kernwerte, passen perfekt zu der Unterstützung für das Garrett Trucksport Team.

Das Engagement von SKF für das Garrett Trucksport Team ist mehr als nur ein Sponsoring; es ist eine Partnerschaft, die auf gemeinsamen Zielen und gegenseitigem Respekt beruht. Unsere fortschrittlichen Lagertechnologien sind darauf ausgelegt, die Leistung und Zuverlässigkeit von Hochleistungs-Lkw zu verbessern. Durch die Unterstützung von Garrett Trucksport demonstrieren wir unser Bestreben, neue Maßstäbe in der Fahrzeugtechnik zu setzen.

Wir sind gespannt auf jedes Rennen dieser Europameisterschaft und stolz auf die Gelegenheit, das Garrett Trucksport-Team bei seinen Erfolgen zu begleiten. Durch die Zusammenarbeit wollen wir zu diesen Erfolgen beitragen und gleichzeitig mit wertvollen Erkenntnissen und Innovationen einen Beitrag für die gesamte Automobilindustrie leisten.

Unsere Partner und Kunden sowie alle Motorsport-Enthusiasten sollten den Weg des Garrett Trucksport Teams auf der FIA European Truck Racing Championship 2024 verfolgen. Es lohnt sich! Auf unseren Kanälen in den sozialen Medien werden über die Ergebnisse und Ereignisse berichten und einen Blick hinter die Kulissen werfen. Folgen Sie uns unter @SKFAutomotive!