Die Hauptfunktion der Hinterradaufhängung (und der Vorderradaufhängung) besteht darin, Bodenkontakt der Karosserie zu verhindern und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die Räder immer Kontakt mit der Straße haben. Weitere Funktionen sind die Stabilitätssicherung in Kurven und die Steigerung des Fahrkomforts.
Eine Radaufhängung nimmt Kräfte auf, die in vertikaler Richtung wirken. Durch sein Gewicht wird das Fahrzeug nach unten gedrückt. Die Schraubenfeder drückt das Fahrzeug wieder nach oben, damit die Karosserie nicht den Boden berühren kann. Es muss jedoch ein zweites System geben, um den Federdruck zu begrenzen. Diese Aufgabe erfüllt der Stoßdämpfer. Seine wichtigste Aufgabe besteht darin, die Druck- und Zugstufe der Schraubenfeder zu dämpfen.
Die unabhängige Aufhängung (Einzelradaufhängung) gehört neben der starren Hinterachse zu den häufigsten Aufhängungen. Das erste System kann nicht ohne das zweite verstanden werden. Daher befassen wir uns zunächst mit starren Hinterachsen. Wenn ein Rad an einer starren Hinterachse nach oben gedrückt wird, wird das zweite Rad nach unten gedrückt. Bei einer Einzelradaufhängung können sich die beiden Räder dagegen unabhängig voneinander heben und senken. Das Spurverhalten des Fahrzeugs verbessert sich dadurch erheblich.
Bei einer unabhängigen Hinterradaufhängung bewegen sich die beiden Hinterräder nach oben und unten, ohne sich gegenseitig zu beeinflussen. Fahrzeuge mit dieser Einzelradaufhängung haben eine bessere Traktion. Die Vorteile dieses Aufhängungstyps zeigen sich beim Fahren über holprige Straßen. Ein weiterer Vorteil: Da sich die Räder individuell heben und senken, bleibt die Kontaktfläche mit der Straße immer gleich. Das verlängert die Lebensdauer des Reifens, der seine ursprünglichen Eigenschaften länger behält.
Generell sollten Sie Ihr Auto immer in die Werkstatt bringen, wenn etwas nicht richtig funktioniert. Ein nur bedingt funktionierendes Auto stellt eine Gefahr für Sie und andere Verkehrsteilnehmer dar. Viele der geschilderten Probleme können auch auf andere mechanische Ursachen zurückzuführen sein, die nicht zwangsläufig mit der Radaufhängung zu tun haben. Daher sollte eine gründliche Fehlersuche erfolgen.
SKF bietet eine Reihe von hochwertigen Aufhängungsprodukten für maximale Fahrsicherheit an. Eine vollständige Liste mit unseren Produkten finden Sie unter folgendem Link.
Sehen Sie sich unsere Lenkungs- und Aufhängungsprodukte an