Rennsport 2024: Der aufregende Start von SKF bei der Rallye Dakar und darüber hinaus

SKF Rennsport2024-02-29

Was für ein Start ins neue Jahr!

Hektik, Aufregung, Navigationspräzision und endlose Stunden im Fahrersitz – das macht die aufregende Welt des Rallyesports aus. Die Rallye Dakar gehört zu den härtesten Wettkämpfen im Motorsport. Hier werden Mensch und Maschine aufs Äußerste gefordert.

Das Engagement von SKF bei Toyota Gazoo Racing

SKF ist auch in diesem Jahr stolzer technischer Sponsor von Toyota Gazoo Racing und wird das Toyota-Team nach Kräften unterstützen. Das Rennfahrzeug ist mit SKF Spitzentechnologie ausgestattet, die sich durch außergewöhnliche Qualität, Robustheit und Zuverlässigkeit auszeichnet und neue Leistungsmaßstäbe setzt. Das Ergebnis? Die Fahrer von Toyota Gazoo Racing erreichten bei der Rallye Dakar 2024 beachtliche Platzierungen unter den Top 10.

SKF ist stolz darauf, für ein weiteres Jahr technischer Sponsor von Toyota Gazoo Racing zu werden.

Mit dem WP Factory Racing Team durch schwieriges Gelände

Doch unser Engagement geht noch weiter. SKF spielte auch eine wichtige Rolle als technischer Partner des WP Factory Racing Teams bei der Rallye Dakar. Das Kultrennen erwies sich auch im 46. Jahr seiner Geschichte als einer der anspruchsvollsten Wettkämpfe im Motorsport. Das abwechslungsreiche Gelände brachte Fahrer und Maschinen an ihre Grenzen. Das Rennen ging über 13 Tage. Auf der 48-Stunden-Chrono-Etappe müssen die Fahrer unter freiem Himmel und ohne Teamsupport übernachten. Das technische Know-how von SKF spielte eine wichtige Rolle bei der Bewältigung dieser anspruchsvollen Tour.

SKF spielte auch eine wichtige Rolle als technischer Partner des WP Factory Racing Teams bei der Rallye Dakar.

Das technische Know-how von SKF spielte eine wichtige Rolle bei der Bewältigung dieser anspruchsvollen Tour.

Startschuss für ein Jahr voller Spitzenleistungen

Die Rallye Dakar war für SKF nur der Startschuss für ein Jahr voller spannender Rennen. Unsere Produkte werden bei mehreren Meisterschaften dabei sein und Spitzenleistungen möglich machen. Große Rennen wie die Formel 1 und NASCAR stehen vor der Tür, und SKF wird mittendrin sein.

Wir sind nicht nur Zuschauer, sondern auch aktive Teilnehmer bei diesem aufregenden Rennsport, der an die Grenzen des technisch Machbaren geht. Wir werden Sie mit spannenden Updates über neue Geschwindigkeitsrekorde, Präzisionsleistungen und dem unbeugsamen Siegeswillen der Teams auf dem Laufenden halten.

SKF Automotive | Rennsport 2024: Der aufregende Start von SKF bei der Rallye Dakar und darüber hinaus