Das Reparieren, Wiederverwenden und Recyceln anstelle von Neuanschaffungen ist vor allem in der Automobilindustrie von großer Bedeutung. Bei SKF sind wir uns der notwendigen Auswirkungen dieser Praktiken auf die Umwelt bewusst. Für uns geht es bei Nachhaltigkeit im unabhängigen Kfz-Ersatzteilmarkt um das übergreifende Ziel, die Emissionen während des gesamten Lebenszyklus zu reduzieren. Die SKF Sparte für den Kfz-Ersatzteilmarkt hat die Aufgabe, mit ihren Produkten und Leistungen zu einer Verlängerung der Gebrauchsdauer bereits vorhandener Fahrzeuge beizutragen. Wir wissen, dass bei der Fahrzeugherstellung sehr viele Emissionen freigesetzt werden. Wie Philipp Herlein, SKF Vehicle Aftermarket Business Director, kürzlich in einem Interview betonte, „sind die Emissionen bei der Herstellung eines Neufahrzeugs unbestreitbar hoch. Daher ist es für uns von entscheidender Bedeutung, bestehende Pkw möglichst zu erhalten“.
Die neuen Hybrid- und Elektroautos zeugen davon, dass die Industrie erste Fortschritte bei der Bekämpfung des Klimawandels macht. SKF Produkte für Pkw, Lkw und Zweiräder werden entwickelt, um weniger Reibung und eine sichere Mobilität zu ermöglichen. SKF unterstützt die Elektromobilitätswende und konzentriert sich auf die OEM-Entwicklungen im Elektrofahrzeug-Segment. Und aus einer konsequenten Umweltperspektive heraus, müssen wir bei SKF die bestehenden Flotten in einem bestmöglichen Zustand erhalten und damit zur Gesamtemissionsbilanz beitragen“, erklärte Herlein.
Nach Angaben der Europäischen Umweltagentur hat der Straßenverkehr den höchsten Anteil an den Verkehrsgesamtemissionen – 77 % im Jahr 2020 in der EU. Der Kfz-Individualverkehr hat die größten Auswirkungen und ist für etwa 40 % der verkehrsbedingten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Für umwelt- und klimabewusste Autobesitzer könnte die beste Lösung darin bestehen, ihr Fahrzeug zu behalten, es ordnungsgemäß zu warten und in einem möglichst kraftstoffsparenden Zustand zu halten.
Der Transportverkehr ist eine erhebliche Quelle von Treibhausgasemissionen und macht aktuell etwa 17 % dieser Emissionen aus. Ein Großteil entfällt auf schwere Lkw. In Nordamerika arbeitete SKF kürzlich mit einem Kunden zusammen, der eine große Flotte von Nutzfahrzeugen betreibt. Das Unternehmen ist in den Bereichen Grobschmutz und Abfallwirtschaft tätig. Das SKF Team entschied sich für einen Live-Test der SKF Dichtungen, die speziell für Nutz- und Schwerlastfahrzeuge entwickelt worden waren. Die Ergebnisse übertrafen alle Erwartungen. Dieses Kundenszenario ist ein überzeugendes Beispiel dafür, welchen spürbaren Beitrag die Produkte von SKF leisten können. Mit Produkten zur Verlängerung der Gebrauchsdauer von Nutzfahrzeugen trägt SKF zu mehr Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz bei. Innovative SKF Lösungen erhöhen die Langlebigkeit von Fahrzeugen und kommen Unternehmen und der Umwelt zugute.