Sicherheit durch hochwertige SKF Bremsbeläge

SKF Mechaniker aus Leidenschaft2024-05-28

Die Bremsen haben direkten Einfluss auf die Sicherheit und gehören zu den kritischsten Komponenten des Fahrzeugs. Besonderer Bedeutung kommt dabei den Bremsbelägen zu. Sie sollen das Fahrzeug sicher zum Stehen bringen. Verwenden Sie stets hochwertige Beläge! Mit über einhundert Jahren Erfahrung ist SKF führend bei der Entwicklung von Lösungen für Hersteller und für den Ersatzteilmarkt. SKF fertigt fast 900 verschiedene Bremsbelagssätze für die unterschiedlichsten Anwendungen, darunter auch Bremsscheiben mit integrierten Lagern.

Die Vorteile eines hochwertigen Bremsbelags

  • Längere Gebrauchsdauer: Hochwertige Bremsbeläge sind für höhere Belastungen ausgelegt und verschleißbeständiger. Sie erreichen eine längere Gebrauchsdauer.
  • Bessere Bremsleistung: Hochwertige Beläge verbessern die Kontrolle über das Fahrzeug, was insbesondere bei Notbremsungen wichtig ist.
  • Einsparungen: Hochwertige Beläge müssen seltener gewechselt werden. Dadurch reduzieren sich die Wartungskosten.
  • Sicherheit und Zuverlässigkeit: Produkte von renommierten Herstellern wie SKF werden aus hochwertigen Materialien gefertigt. Das sorgt für ein geringeres Ausfallrisiko und eine höhere Fahrsicherheit.

SKF Bremsbeläge: eine fortschrittliche Technologie

Um eine hervorragende Bremsleistung zu erzielen, nutzen SKF Bremsbeläge die Scorching-Technologie: Durch eine spezielle Beschichtung erhöht sich der Oberflächendruck zwischen Belag und Scheibe während des ersten Einbremsens und der Bremsweg verkürzt sich um bis zu 20 %. Die keramischen Zusätze in SKF Bremsbelägen bieten mehrere Vorteile, z. B. geringe Staubentwicklung (die Räder bleiben sauberer), eine längere Gebrauchsdauer durch erhöhte Haltbarkeit und ein leiseres Bremsverhalten.

Bremsbeläge sollten aus mehreren Gründen hochwertig sein. Hochwertige Beläge bieten eine bessere Bremsleistung, insbesondere bei Notbremsungen, und haben eine längere Gebrauchsdauer, was sich in Einsparungen niederschlägt. Aufgrund ihrer guten Hitzebeständigkeit funktionieren sie auch bei hohen Temperaturen zuverlässig. Moderne Keramikbeläge erzeugen weniger Abriebpartikel, wodurch die Räder sauberer bleiben und die Umwelt weniger stark belastet wird.

Scheibenbremsen

Wenn der Bremsbelag gegen die Bremsscheibe drückt, wird das Fahrzeug gebremst. Scheibenbremsen sind wirksamer und wärmebeständiger als Trommelbremsen und werden daher bevorzugt. Bei normaler Fahrt können sich die Scheiben auf 200 bis 400 Grad erhitzen, unter extremen Bedingungen sogar auf bis auf 500 Grad. Überhitzung kann verschiedene Folgen haben. Bei hohen Temperaturen verschleißen die Scheiben schneller und die Bremswirkung lässt nach („Fading“). Durch Erhitzen und Abkühlen in schneller Folge können sich die Bremsscheiben verformen, so dass der Bremsvorgang ungleichmäßig wird.

Bremsbeläge und Bremsscheiben: Funktionsweise

Bremsbeläge bestehen aus stark reibendem Material. Beim Betätigen des Bremspedals wird der Belag gegen die Bremsscheibe gedrückt. Je stärker der Druck auf das Pedal, desto stärker die Bremskraft. Dabei ist ein Verschleiß der Bremsscheiben unvermeidlich. Bestimmte Faktoren wie Überhitzung oder Verunreinigungen durch Sand können den Verschleiß beschleunigen.

Anzeichen für verschlissene Bremsbeläge

  • Schwierigkeiten beim Bremsen: Für das Bremsen muss mehr Kraft aufgebracht werden.
  • Längerer Bremsweg: Das Fahrzeug braucht länger, bis es anhält.
  • Ziehen auf eine Seite: Das Fahrzeug zieht beim Bremsen auf eine Seite.
  • Pulsieren: Das Fahrzeug vibriert beim Bremsen.
  • Lautes Geräusch: Ungewöhnliche Geräusche beim Bremsen.
  • Schwankender Pedalwiderstand: Der Bremspedaldruck ist ungleichmäßig.

Bei diesen Symptomen sollten Sie die Bremsanlage sofort kontrollieren und verschlissene oder beschädigte Teile austauschen.

Bremsenpflege leicht gemacht: Tun Sie genug?

Sie sollten nicht nur die Beläge und Scheiben der Bremsanlage kontrollieren. Prüfen Sie auch den Zustand der Verschleißsensoren und kontrollieren Sie regelmäßig das Hydrauliksystem (Füllstand, Zustand der Bremsflüssigkeit). Die Hersteller empfehlen einen Austausch der Flüssigkeit alle 2 Jahre bzw. alle 30 000 bis 50 000 km. Die Bremsflüssigkeit sollte monatlich kontrolliert werden. Ersetzen Sie die Flüssigkeit, wenn sie verbrannt riecht, dunkel geworden ist oder das Bremspedal schwammig reagiert. Kontrollieren Sie alle Federn, Führungen, Klemmen und andere Befestigungselemente auf Anzeichen von Schäden und prüfen Sie, ob das ABS-System korrekt funktioniert.

Elektro- und Hybridfahrzeuge erfordern besondere Aufmerksamkeit. Sie sind schwerer und haben andere Bremssysteme. Das stellt besondere Anforderungen an die Bremsbeläge. SKF bietet Beläge mit EV-Index an, die speziell zur Beherrschung von Geräusch- und Verschleißproblemen an Elektrofahrzeugen entwickelt wurden. Regelmäßige Bremseninspektionen, idealerweise zweimal jährlich beim saisonalen Reifenwechsel, sind für die Aufrechterhaltung einer optimalen Bremsleistung unerlässlich. Oft enthalten SKF Bremsbelagsätze das notwendige Zubehör gemäß OEM-Spezifikationen (Verschleißanzeiger, Schrauben, Bremssattelplatten usw.).

Bei Bremsbelägen ist eine professionelle Auswahl und Installation wichtig. Faktoren wie Fahrstil, Fahrzeugtyp und Betriebsbedingungen sollten berücksichtigt werden. Bei unsachgemäßem Einbau oder minderwertigen Belägen kann es zu unnötigen Problemen kommen, und das Unfallrisiko erhöht sich.

SKF fertigt hochwertige, zuverlässige Bremsbeläge, die für bestmögliche Sicherheit und Leistung sorgen. Vertrauen Sie bei Fahrzeugbremsen und der Sicherheit im Straßenverkehr auf die Kompetenz von SKF.