Elektromobilität stärken: Der Weg von SKF

News2024-03-07

Elektrofahrzeuge sind ein Wahrzeichen für nachhaltige Mobilität. Sie haben im Straßenverkehr einen grundlegenden Wandel zu mehr Klima- und Umweltverträglichkeit eingeleitet und stoßen weltweit auf verstärktes Interesse bei potenziellen Käufern. Die innovativen Elektroautos revolutionieren unsere Vorstellung vom Verkehr der Zukunft.

Die Geburt der Elektromobilität

Die Geschichte der Elektrofahrzeuge reicht bis ins späte 19. Jahrhundert zurück, als visionäre Erfinder wie der deutsche Unternehmer Andreas Flocken die ersten elektrischen Modelle auf die Straße brachten. Durch technologische Fortschritte und gesellschaftliche Veränderungen ist aus dem einstigen Nischenprodukt ein Mainstream-Wunder geworden, das regelmäßig neue Maßstäbe bei Effizienz und Reichweite setzt und auch finanziell immer attraktiver wird.

Elektrofahrzeuge sind ein Wahrzeichen für nachhaltige Mobilität, das unser Verständnis von Verkehr revolutioniert.

Wälzlager in Elektrofahrzeugen

Mit der zunehmenden Elektrifizierung der Automobilindustrie hat sich auch der Bedarf an zuverlässigen, hocheffizienten Komponenten entwickelt. Zu diesen Komponenten gehören auch die Wälzlager, die stillen Helden, ohne die sich kein Auto bewegen könnte. Von Radlagern bis zu Motorlagern: Innovative Lösungen von SKF spielen eine entscheidende Rolle für Leistungs- und Zuverlässigkeitssteigerungen.

Wälzlager finden sich an den unterschiedlichsten Stellen im Fahrzeug. In einem typischen Elektroauto gibt es zwischen 60 und 80 Lager, viele davon an den Rädern, in den Motoren und im Getriebe. Die Lager spielen eine entscheidende Rolle für die Leistungsoptimierung, Reibungsreduktion und Effizienzsteigerung.

Eine innovative Landschaft

In der dynamischen Welt der Elektromobilität ist SKF ein treibender Innovator. Das Unternehmen fertigt zahlreiche Lager und Lösungen, die auf die speziellen Herausforderungen von Elektrofahrzeugen zugeschnitten sind. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung von Kugellagern verschiebt SKF immer wieder die Grenzen des Machbaren. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit Automobilherstellern daran, neue Maßstäbe bei Leistung, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit zu setzen.

In Elektrofahrzeugen werden Kugellager zur Führung von Rädern, in Motoren und Getrieben und anderen zentralen Komponenten eingesetzt. In einem Kugellager bewegen sich kleine Kugeln zwischen einer inneren und einer äußeren Laufbahn. Das erlaubt gleichmäßige Drehbewegungen mit nur minimaler Reibung. SKF fertigt ein umfassendes Sortiment an Kugellagern, die speziell für den zuverlässigen, langlebigen Betrieb von Elektrofahrzeugen entwickelt wurden.

Weichenstellung für die Zukunft

Die Elektrifizierung der Automobilindustrie ist eine vielversprechende Entwicklung, nicht nur im Hinblick auf die Reduzierung von Emissionen und den Kampf gegen den Klimawandel, sondern auch hinsichtlich der Förderung einer neuen Ära der Mobilität, die sicherer, intelligenter und kostengünstiger ist. Als innovatives Unternehmen ist SKF bei dieser Entwicklung zu einer sauberen Zukunft dabei. Durch unser Engagement stärken wir das beeindruckende Potenzial, das in der Elektromobilität steckt.

Innovative Lösungen von SKF gibt es nicht nur für Lager, sondern auch für andere, leistungs- und sicherheitsrelevante Fahrzeugkomponenten. Von Lenksystemen über Aufhängungskomponenten und Radaufhängungen bis zu Getrieben: SKF Produkte verbessern das Fahrerlebnis und sind ein wesentlicher Bestandteil der Elektromobilität.

Der Erfolg des Elektrofahrzeugs ist ein echter Paradigmenwechsel. Er läutet das Zeitalter einer nachhaltigen, von Innovationen und Einfallsreichtum geprägten Verkehrswelt ein. Mit unserem konsequenten Engagement für Spitzenleistungen tragen wir dazu bei, den Weg in eine umweltverträglichere, elektromobile Zukunft zu ebnen.

SKF Automotive | Elektromobilität stärken: Der Weg von SKF