Die Kühlmittelpumpe (in der Regel eine riemengetriebene Zentrifugalpumpe) ist die wichtigste Komponente im Fahrzeugkühlsystem. Die Pumpe sorgt bei laufendem Motor für den Umlauf des Kühlmittels im System, um die optimale Motortemperatur aufrechtzuerhalten.
Das Kühlmittel wirkt sich auch auf andere Fahrzeugbereiche aus, z. B. auf das Öl, das den Ölkühler durchläuft, und das AGR-Ventil (Abgasrückführung). Die Kühlmittelpumpe ist somit ein entscheidendes Element für den normalen Fahrzeugbetrieb.
Im Folgenden wollen wir auf einige allgemeine Probleme eingehen, die das Kühlmittelpumpensystem beeinträchtigen können.
Übermäßige Verwendung von Dichtpaste
Wenn die Kühlmittelpumpe keine Flachdichtung enthält, wird sie gegenüber dem Motorblock mit Dichtpaste abgedichtet. Hierbei ist es wichtig, die richtige Menge an Dichtpaste aufzutragen, damit die interne Dichtung der Pumpe nicht beschädigt wird. Zu viel Paste kann zu Verunreinigungen im System führen und die mechanische Dichtung beschädigen. Dies führt häufig zu Undichtigkeiten an der Kühlmittelpumpe, die den Motorbetrieb beeinträchtigen und potenziell weitere Schäden und Motorausfälle verursachen können.
Bei Kühlmittelpumpen mit Flachdichtung oder statischem O-Ring darf keine Dichtpaste verwendet werden.
Zu viel Paste kann zu Verunreinigungen im System führen und die mechanische Dichtung beschädigen.
Verunreinigtes oder falsches Kühlmittel
Die dynamische Dichtung trennt den „nassen“ vom „trockenen“ Bereich der Kühlmittelpumpe. Für eine ordnungsgemäße Funktion benötigt die Dichtung das richtige, saubere Kühlmittel. Schmutz oder andere kleine Partikel können sie beschädigen und die Lebensdauer der Kühlmittelpumpe wesentlich verkürzen.
Dichtungen einer neu montierten Kühlmittelpumpe können in den ersten Minuten geringfügig lecken. Alle darüber hinaus gehenden Leckagen sind jedoch als problematisch zu betrachten und in den meisten Fällen auf eine falsche oder verunreinigte Kühlflüssigkeit zurückzuführen. Eine leckende Zylinderkopfdichtung oder interne Undichtigkeiten einer wassergekühlten AGR sind häufige Ursachen für eine Kühlmittelverunreinigung, die andere Teile beschädigen und zu internen Motorstörungen führen kann.
Niemals unterschiedliche Kühlmittel mischen! Das Mischen verschiedener Arten von Kühlmitteln kann zu schwerwiegenden technischen Problemen führen und ein schädliches Chemikaliengemisch erzeugen, das gefährlich sein kann.
Niemals unterschiedliche Kühlmittel mischen! Das Mischen verschiedener Arten von Kühlmitteln kann zu schwerwiegenden technischen Problemen führen und ein schädliches Chemikaliengemisch erzeugen, das gefährlich sein kann.