SKF s’associe à NASCAR pour stimuler l’innovation et le développement durable lors de l’emblématique course des 24 Heures du Mans

SKF Racing2023-06-02

À quelques jours des 24 Heures du Mans, SKF est le partenaire de NASCAR et le fournisseur de produits innovants de sa voiture Chevrolet Camaro ZL1 de nouvelle génération numéro 24 qui participera à l’une des courses les plus importantes au monde.

Les débuts de la voiture de nouvelle génération dans la NASCAR Cup Series ont suscité un énorme engouement. Dans une récente interview, Ken a souligné l’importance de la voiture de nouvelle génération, ajoutant qu’elle représente un tournant majeur dans l’histoire de NASCAR puisqu’il s’agit de la première voiture créée de toutes pièces spécialement pour la compétition. Alors que l’impatience grandit, l’entrée du Garage 56 réservée à cette voiture nouvelle génération, conçue pour concourir à la prochaine course des 24 Heures du Mans, se démarque avec sa technologie de pointe fournie par SKF. En particulier, SKF a équipé ce remarquable véhicule de roulements à billes à contact oblique hybrides en céramique pour les huit roulements positionnés sur les roues. De plus, l’arbre de transmission du véhicule est également équipé d’excellents produits SKF. En intégrant ces produits avancés, la voiture de nouvelle génération met en avant une efficacité, une sécurité, une fiabilité et des performances globales accrues.

SKF a équipé la voiture Chevrolet Camaro ZL1 de nouvelle génération numéro 24 de roulements à billes à contact oblique hybrides avec éléments roulants en céramique pour les huit roulements positionnés sur les roues.

La croissance grâce à des partenariats

Dans l’univers dynamique de NASCAR, SKF est un partenaire de confiance depuis 1988, fournissant des technologies innovantes qui ont conduit les équipes NASCAR à des victoires en championnat. Le partenariat entre SKF et NASCAR s’étend au-delà de l’innovation produits. La collaboration vise à stimuler la croissance commerciale et à promouvoir la technologie SKF auprès d’un public plus large. Grâce à ce partenariat, SKF a l’opportunité de présenter ses produits sur les voitures de nouvelle génération, aux côtés d’autres partenaires de renom. Ken souligne la valeur de la collaboration avec NASCAR pour les essais sur banc et la démonstration de la technologie de roulements SKF. Cette collaboration profite à NASCAR tout en ouvrant les portes à SKF pour étendre sa présence dans d’autres séries de courses.

Si l’on se projette dans l’avenir, un futur prometteur se profile pour NASCAR. La transition de l’organisation automobile vers des courses plus durables et respectueuses de l’environnement, illustrée par les voitures de nouvelle génération, promet un succès durable. SKF s’engage à évoluer aux côtés de NASCAR, en découvrant de nouvelles technologies et en soutenant son projet alors qu’ils continuent à gagner en popularité et à faire de grands progrès dans le paysage des courses en constante évolution.

La transition de l’organisation automobile vers des courses plus durables et respectueuses de l’environnement, illustrée par les voitures de nouvelle génération.

L’étroite collaboration entre SKF et NASCAR a non seulement permis des victoires en championnat, mais a également ouvert la voie à l’innovation, au développement durable et à un avenir prometteur. L’engagement de SKF en faveur de l’évolution technologique, le soutien d’initiatives de développement durable et la collaboration avec NASCAR démontre son implication envers le sport et sa vision des progrès continus. Alors que NASCAR continue à évoluer et à captiver les fans, SKF se tient prêt à participer à l’aventure, en apportant des solutions et une expertise de pointe sur la piste.

SKF Automotive | SKF s’associe à NASCAR pour stimuler l’innovation et le développement durable lors de l’emblématique course des 24 Heures du Mans