La suspension arrière (il en va de même pour la suspension avant) sert principalement à empêcher la carrosserie automobile de toucher le sol et à maintenir les roues sur la route. Elle sert également à améliorer la stabilité dans les virages et à augmenter le confort de conduite.
Un système de suspension fonctionne avec des forces ascendantes et descendantes. Le poids de la voiture tirant la voiture vers le sol, une bobine pousse la voiture vers le haut pour l’empêcher de toucher le sol. Un autre système doit toutefois empêcher la bobine de pousser trop fort, d’où la présence d’un amortisseur. L’amortisseur sert principalement à absorber et réduire la compression et le rebond de la bobine.
Une suspension indépendante est l’un des systèmes de suspension les plus courants avec l’essieu arrière rigide. Pour comprendre un système, il est important de connaître l’autre. C’est pourquoi nous allons d’abord parler des essieux arrière rigides. Lorsqu’une roue s’enfonce sur un essieu arrière rigide, l’autre roue fait l’inverse. Un système de suspension arrière indépendant permet le levage et l’abaissement de chaque roue sans affecter l’autre roue, ce qui améliore l’alignement d’une voiture équipée de ce type de système.
Dans un système de suspension arrière indépendant, chaque roue peut être levée et abaissée sans affecter l’autre, ce qui améliore la traction d’une voiture équipée d’un tel système. Une meilleure traction est l’un des principaux avantages. Les avantages de ce type de système apparaissent donc pendant la conduite sur des routes accidentées. En outre, puisque les roues montent et descendent elles-mêmes, la surface de contact avec la route reste toujours la même, ce qui prolonge la durée de vie des pneus et améliore les performances.
Dans tous les cas, si vous pensez que votre voiture ne fonctionne pas correctement, il est préférable de l’emmener chez un mécanicien professionnel. Sinon, cela pourrait se révéler dangereux et risqué. Beaucoup des signes que nous avons présentés pourraient également résulter d’autres problèmes mécaniques qui ne sont pas nécessairement liés au système de suspension. Par conséquent, la meilleure chose à faire est d’effectuer un contrôle minutieux pour découvrir les causes du problème.
Vous pouvez consulter le lien suivant pour connaître tous les produits de suspension que SKF fabrique pour vous avec le plus grand soin. Notre priorité est de continuer à créer des produits de grande qualité pour assurer la sécurité de nos clients.
Voir nos produits de direction et de suspension