Les roulements de roue de votre voiture peuvent durer toute une vie ou peu de temps. Tout dépend de plusieurs aspects que nous allons présenter ci-dessous.
Avant d’aborder le remplacement du roulement de roue, jetons rapidement un œil aux causes possibles de défaillance.
Les principales causes de défaillance d’un roulement de roue sont :
Il existe plusieurs façons de maintenir vos roulements de roue en bon état. Voici quelques recommandations pour prolonger la durée de service des roulements de roue.
Le mieux que vous puissiez faire est, principalement, d’adopter une conduite souple. Une conduite extrême entraînera une usure plus rapide des roulements de roue (et autres pièces mécaniques) de votre voiture, évitez donc de conduire vite sur des routes cahoteuses (par exemple).
De plus, le mode d’installation du roulement de roue dans votre voiture influera sur les performances. S’il est monté avec un couple supérieur à celui spécifié, le roulement sera certainement rapidement endommagé et durera moins longtemps.
En outre, il existe un outil de démontage spécifique pour démonter et monter les roulements dans la voiture. Si vous ne l’utilisez pas ou l’utilisez mal, vous risquez également d’endommager le roulement. C’est pourquoi nous vous recommandons de toujours faire appel à des professionnels.
Pour comprendre le processus de montage d’un roulement de roue de remplacement dans votre voiture, vous devez d’abord savoir qu’il existe deux principaux types de roulements, les roulements d’ancienne génération et les roulements de nouvelle génération. Les anciens sont un peu plus compliqués à monter, mais la technologie se révèle toujours pratique pour résoudre ce type de difficultés. Dans ce cas, les kits de roulement de roue SKF de nouvelle génération sont beaucoup plus faciles à installer sur une voiture.
Rares sont ceux qui osent démonter leur voiture et se salir les mains en travaillant dessus. C’est pourquoi nous vous recommandons, si vous vous y risquez, de connaître la procédure à suivre pour limiter le risque de casser autre chose si vous ne procédez pas correctement et mettez votre sécurité en danger. Nous vous recommandons donc de faire appel à un professionnel pour cette tâche.
Si les roulements ne sont pas cassés en plusieurs morceaux, 2/3 heures peuvent suffire à un professionnel pour extraire l’ancien roulement et monter le nouveau ; s’ils sont cassés en plusieurs morceaux, davantage de temps sera nécessaire.
Tout dépend des raisons pour lesquelles le roulement de roue de voiture est usé. Si c’est parce qu’il était déjà trop ancien ou que la voiture est restée longtemps immobilisée, alors les autres roulements de roue de la voiture seront dans le même état et rompront bientôt. Dans ce cas, il serait préférable de procéder à un remplacement complet.
Si, par exemple, vous avez roulé à grande vitesse sur un nid-de-poule, seul ce roulement de roue sera probablement touché et il n’est donc pas nécessaire de remplacer la paire. Normalement, le professionnel qui effectue le remplacement saura identifier si d’autres roulements doivent être remplacés.