Veículos de duas e três rodas

Reduza o atrito, aumente a eficiência

De bicicletas e motocicletas a scooters ou triciclos. A cada novo modelo, espera-se que você aumente o desempenho, melhorando a segurança e reduzindo o impacto ambiental. Isso pode ser um desafio difícil. Mas um que temos prazer em assumir junto com você.

Driver, cycling and air jump on dirt track mvp

Veículos de duas e três rodas

Há muitas maneiras de aumentar o desempenho de veículos de duas e três rodas. Podemos ajudar você com a maioria delas. Com nossa ajuda, você pode tornar as motocicletas menores e mais leves, para aumentar a capacidade de manobra e a eficiência energética. Você pode reduzir o atrito e as vibrações, para aumentar o conforto da direção e a eficiência do combustível. E você pode utilizar componentes de alta qualidade e soluções avançadas de vedação para prolongar a vida útil. Não importa se você deseja inovar em conjunto com uma solução personalizada ou experimentar um de nossos produtos existentes. Com nossa experiência e conhecimento, você pode esperar uma condução tranquila.
Row of motorcycles parked on a street in front a motorcycle store_jpeg_fullresolution mvp

MTRX da SKF Automotiva

Uma mountain bike é constantemente exposta à sujeira, lama e água. Com a maioria dos rolamentos, isso causa problemas. Com os rolamentos MTRX da SKF Automotiva, é outra história. Graças às vedações de contato especialmente projetadas, você não precisa se preocupar, é só pilotar.
skf-beerfelden-052_png_highpreview_800

Tem um projeto em mente?

Sabe o que está procurando? Encontre as peças de que precisa em nosso catálogo de produtos.