SKF, Kamyon Yarışı Faaliyetlerini desteklemek için BFS Trucksport GmbH & Co. KG (BFS) ile işbirliğine başlıyor

Haberler2024-07-10

SKF, Kamyon Yarışı sporlarında lider olan BFS Trucksport GmbH & Co. KG (BFS) ile resmi sponsorluk işbirliğini duyurmaktan heyecan duyuyor. Bu ortaklık, SKF'nin yenilikçi teknolojisi ile Kamyon Yarışının rekabetçi dünyasına dair BFS'nin uzmanlığını bir araya getirerek her iki şirket için de ileriye doğru atılmış önemli bir adıma işaret ediyor.

Zorlu bir spor olan Kamyon Yarışı, katılan araçlardan en yüksek düzeyde performans ve güvenilirlik gerektiriyor. SKF, BFS'ye sponsor olarak en yeni ve en iyi çözümleri sunma yoluyla BFS'nin Kamyon Yarışı kamyonlarının performansını artırmayı amaçlıyor. 

Ortaklık teknik işbirliğine odaklanıyor. SKF, BFS'ye ileri düzey ürünler ve çözümler sunarak BFS'nin Kamyon Yarışı sporunda mümkün olanın sınırlarını zorlamasını sağlayacak. Bu teknik destek, en üst düzeyde rekabet etmeye ve mükemmellik için çabalamaya devam eden BFS için hayati önem taşıyor.

Üstelik bu ortaklık daha geniş bir vizyona sahip. SKF ve BFS Trucksport GmbH & Co. KG holding şirketi olan BFS Business Fleet Services GmbH, servisler için Ticari Araç (CV) eğitim kavramlarının geliştirilmesi konusunda yakın çalışmayı planlıyor. Bu girişim, servis personelinin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi, onların en son teknolojilerle ve bakım uygulamalarıyla başa çıkabilecek donanıma sahip olmalarını sağlamayı amaçlıyor. Hem SKF hem de BFS, sektördeki gelişmelerin ön saflarında yer alarak CV bakım ve onarımının geleceğini şekillendirme konusunda kararlı.

SKF ve BFS arasındaki işbirliği, yenilik ve uzmanlığın birleşimini temsil ediyor. Bu ortaklık, hem Kamyon Yarışı ortamında hem de CV eğitiminde önemli ilerlemeler kaydedilmesini teşvik edecek.

SKF Otomotiv | SKF, Kamyon Yarışı Faaliyetlerini desteklemek için BFS Trucksport GmbH & Co. KG (BFS) ile işbirliğine başlıyor