SKF, Pagani'nin gururlu teknik iş ortağı - efsane ve inovasyon tarih yazmak için bir araya geliyor

Haberler2023-04-25

SKF, Pagani'nin tedarikçisi olarak yirmi yıldan uzun bir süre geçirdikten sonra Pagani ile ileri teknoloji ve sürdürülebilirliğin karşılıklı büyüme için iki temel mihenk taşı teşkil ettiği uzun vadeli bir ortaklık kurmak için ortak bir hedefi paylaşıyor.

Pagani Automobili S.p.A., 1998 yılında Horacio Pagani tarafından kurulmuş bir İtalyan hiper otomobil üreticisi. Şirket, karbon fiber ve titanyum gibi teknolojik açıdan üst düzey malzemeler kullanarak ısmarlama otomobillerin üreticisi şeklinde adını hızla duyurdu. SKF, en yeni Pagani Huayra R modelini SKF tekerlek rulmanlarıyla donatan bir teknik iş ortağı olmaktan gurur duyuyor.

SKF, kuruluşundan bu yana Pagani'nin farklı otomobil modellerinin tedarikçisi olmuştur. Süper otomobil ve hiper otomobil segmentlerinde asıl zorluk, yüksek teknolojili rulman çözümlerini en yüksek performans ve yüksek dayanıklılığa sahip yol otomobili özellikleriyle birleştirmektir. Yeni tekerlek rulmanlarımızın tasarımı, düşük sürtünme, düşük ağırlık ve dolayısıyla düşük araç emisyonu sunmaktadır. Ağırlığı azaltmak için optimize edilmiş malzeme kullanımını içeren hafif bilezik tasarımları, düşük ağırlık ve düşük sürtünme için polimer kafesler ve çelik bilyalara kıyasla tekerlek başına 126 gram daha hafif olan seramik bilyalar kullanmaktayız. Bu yenilikçi yaklaşım ve teknoloji, sektör genelinde güvenlik ve sürdürülebilirliği olumlu yönde etkileyerek SKF'nin 2030 yılına kadar tamamen karbon nötr olma hedefine katkıda bulunmaktadır.

Ağırlığı azaltmak için optimize edilmiş malzeme kullanımını içeren hafif bilezik tasarımları, düşük ağırlık ve düşük sürtünme için polimer kafesler ve çelik bilyalara kıyasla tekerlek başına 126 gram daha hafif olan seramik bilyalar kullanmaktayız.

Hiper otomobil üreticileri performans ve kalite açısından zirveyi hedeflerken, aynı zamanda işlevsellik ve özelliklerin yüksek düzeyde entegrasyonu ile hafif ve düşük sürtünmeli çözümler açısından benzersiz bir ürün istemektedir. 

"Yarış kapasitelerimizle, Pagani'nin hiper otomobil segmentinde en yüksek performans seviyesine ulaşmaya dair yol haritasını destekliyoruz. Dolayısıyla, son yıllarda Pagani'nin platformları için sürekli olarak özel düşük sürtünmeli çözümler geliştiriyoruz. Daha yüksek yük ve daha düşük sürtünme özelliklerine sahip bu yeni rulmanların ortak şekilde geliştirilmesi, otomobil tarihindeki en iyi tekerlek aksı performansına yönelik bir keşif. Ayrıca yarış segmenti bizim için çok duygusal bir çaba ve Bağımsız Yedek Parça son kullanıcılarımız arasında bilgi mühendisliğimiz ile üretim ruhumuzu pazarda sergilemek açısından iyi bir yankı uyandırıyor.” – Philipp Herlein, SKF Küresel Araç Yedek Parça Pazarı Başkanı.

Bu işbirliğinin başarısı, her iki şirketin de tarih boyunca yenilikleri ve liderliğinde yatıyor. Her iki şirket için de modern teknolojiler ve çevrenin korunmasına katkı, otomotiv sektöründe büyümemizin temel taşlarından ikisini teşkil ediyor. Pagani ile gelecekte her iki tarafın da menfaatine olan başarılı bir iş birliğinin merkezinde yer alan bu sağlam, uzun vadeli işbirliğine inanıyoruz.

Daha yüksek yük ve daha düşük sürtünme özelliklerine sahip bu yeni rulmanların ortak şekilde geliştirilmesi, otomobil tarihindeki en iyi tekerlek aksı performansına yönelik bir keşif” - Philipp Herlein, SKF Küresel Araç Yedek Parça Pazarı Başkanı.