SKF, 24 Saatlik Yarışa birkaç gün kalmışken NASCAR'ın Rekabet Ortağı ve dünyanın en önemli yarışlarından birinde mücadele edecek olan 24 numaralı Yeni Nesil Chevrolet Camaro ZL1 otomobilin yenilikçi bir ürün tedarikçisi pozisyonunda.
Yeni Nesil otomobilin NASCAR Cup Serisi’ndeki ilk lansmanı önemli ölçüde heyecan yarattı. Ken, yakın tarihli bir röportajda Yeni Nesil Otomobil’in önemini vurguladı ve bunun, seri için özel olarak sıfırdan üretilen ilk otomobil olarak NASCAR tarihinde benzeri görülmemiş bir dönüm noktasını temsil ettiğini belirtti. Beklentiler yükselirken, yaklaşan Le Mans yarışında mücadele edecek olan Yeni Nesil Garage 56 otomobil, SKF tarafından temin edilen en son teknolojisiyle öne çıkıyor. SKF, bu olağanüstü araçta özellikle tekerlekler üzerinde konumlandırılmış sekiz rulman yuvasının tümünü seramik hibrit eğik bilyalı rulmanlar ile donattı. Buna ek olarak aracın şanzımanı da önemli SKF ürünleri ile donatılmış vaziyette. Yeni Nesil Otomobil, bu gelişmiş ürünleri bünyesinde toplayarak üst düzey verimlilik, güvenlik, güvenilirlik ve genel performans sergiliyor.
SKF, NASCAR'ın dinamik dünyasında 1988'den beri NASCAR ekiplerini şampiyonluk zaferlerine taşıyan, yenilikçi teknolojiler temin eden güvenilir bir ortak olmuştur. SKF'nin NASCAR ile olan ortaklığı, ürün yeniliğinin ötesine geçmektedir. Bu işbirliği, ticari büyümeyi teşvik etmeyi ve SKF'nin teknolojisini daha geniş bir kitleye tanıtmayı amaçlamaktadır. SKF, bir Rekabet Ortağı olarak ürünlerini Yeni Nesil Otomobil fuarında diğer saygın ortaklarının yanında sergileme fırsatına kavuşmuştur. Ken, teçhizat testi ve SKF'nin rulman teknolojisinin kanıtlanması konusunda NASCAR ile yaptığı işbirliğinin değerini vurguluyor. Bu işbirliği yalnızca NASCAR'a fayda sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda SKF'nin diğer yarış serilerindeki mevcudiyetini genişletmesine dair kapıyı açıyor.
İleriye bakıldığında, NASCAR’ın parlak bir geleceği olacağı açıkça ortada. Otomotiv organizasyonu, Yeni Nesil Otomobiller örneğinde olduğu gibi daha sürdürülebilir ve çevre dostu yarışlara doğru yöneliyor ve onları uzun vadeli başarıya ilerletiyor. SKF, NASCAR ile birlikte gelişmeye, yeni teknolojiler keşfetmeye ve sürekli gelişen yarış ortamında popülerlik kazanmaya ve ilerlemeye devam ederken, onların yolculuğunu destekleme konusunda kararlı.
SKF'nin NASCAR ile olan köklü işbirliği, yalnızca şampiyonluk zaferleriyle sonuçlanmakla kalmamış, aynı zamanda yenilikçiliğin, sürdürülebilirliğin ve umut verici bir geleceğin yolunu açmıştır. SKF'nin gelişen teknolojiye olan bağlılığı, sürdürülebilirlik girişimlerini desteklemesi ve NASCAR ile işbirliği yapması, bu spora olan bağlılıklarını ve sürekli ilerleme vizyonlarını ortaya koymaktadır. NASCAR gelişmeye ve hayranlarını cezbetmeye devam ederken, SKF de piste en yeni çözümleri ve uzmanlığı getirerek onların yolculuğuna katkıda bulunmaya hazırdır.