Sürdürülebilirliğe öncelik vermek: SKF otomotiv yedek parça pazarının misyonu yaşam döngüsü emisyonlarını azaltmak

Haberler2023-06-06

Parçalarımız ve hizmetlerimizle mevcut araç ailemizin fiziksel ömrünü uzatma konusunda kararlıyız.

Yeni ürün satın almak yerine onarmak, yeniden kullanmak ve geri dönüştürmek, özellikle otomotiv sektöründe büyük önem taşımaktadır. SKF olarak, bu uygulamaların çevre üzerindeki gerekli etkisinin tamamen farkındayız. Bizim için bağımsız otomotiv yedek parça pazarındaki sürdürülebilirlik, yaşam döngüsü emisyonlarını azaltma şeklindeki kapsayıcı hedef etrafında dönmektedir. SKF, otomotiv yedek parça birimimiz aracılığıyla mevcut araçların fiziksel ömrünü uzatmayı hedeflemektedir. Yeni araçların üretilmesiyle ilişkili ilk emisyonların inkar edilemeyecek düzeyde yüksek olduğunu her zamankinden daha fazla anlamaktayız. SKF Otomotiv Yedek Parça Pazarı İş Direktörü Philipp Herlein yakın tarihli bir röportajda konuyu şu şekilde vurguluyor: “Yeni bir araç üretmenin ilk emisyonları açıkça yüksek, bu nedenle mevcut binek araçlarını korumamız bizim için son derece önemli”.

Hibrit ve elektrikli otomobiller gibi alternatif yakıtlı araçların ortaya çıkışı, sektörün iklim değişikliği tehdidiyle mücadelede ilerlediğini ortaya koyuyor. SKF'nin otomobiller, kamyonlar ve iki tekerlekli araçlara yönelik ürün yelpazesi, daha az sürtünme ve güvenli bir hareketlilik dünyası sağlamak adına geliştiriliyor. SKF, EV segmentindeki tüm OEM gelişmelerine odaklanarak elektrikli araç devrimini destekliyor. Philipp, uçtan uca çevresel bir bakış açısıyla, SKF'de mevcut filoları en iyi durumda tutmamız ve bu nedenle genel emisyon dengesine yardımcı olmamız gerektiği açıklamalarında bulunuyor.

Avrupa Çevre Ajansı'na göre, karayolu taşımacılığı, Avrupa Birliği'nde 2020 yılında %77 oran ile toplam ulaşım emisyonlarının en büyük payını oluşturuyor. Bununla birlikte, otomobil aracılığıyla bağımsız hareketlilik en büyük etkiye sahip ve ulaşımdan kaynaklanan sera gazı emisyonlarının yaklaşık %40'ını teşkil ediyor. Dolayısıyla, yeni bir alternatif arayan bireysel bir araç sahibi için en iyi çözüm, mevcut aracını korumak, bakımını düzgün yapmak ve yakıt açısından en verimli durumda tutmak olabilir.

Ulaşım önemli bir sera gazı emisyonu kaynağıdır ve günümüzde söz konusu emisyonların yaklaşık %17'sini simgelemektedir. Ağır kamyonlar bunun büyük bir bölümünü temsil etmektedir. SKF, Kuzey Amerika'da kısa bir süre önce büyük bir profesyonel kamyon filosu işleten bir müşterinin operasyonlarına dahil olmuştur. Bu, şirketin ağır kir ve atık yönetimi sektörlerinde faaliyet gösterdiği anlamına gelmektedir. SKF ekibi, mesleki ve ağır kir segmenti uygulamaları için özel olarak tasarlanmış SKF keçelerini çalışma sırasında test etmeye karar vermiştir. Sonuçlar tüm beklentileri aşmıştır. Bu gerçek hayat senaryosu, SKF ürünlerinin nasıl somut bir fark yarattığının ikna edici bir örneğidir. SKF, ticari araçların uzun süreli kullanıma dayanmasını sağlayarak daha sürdürülebilir ve kaynakları verimli kullanan bir topluma katkıda bulunmaktadır. SKF, yenilik ve adanmışlık yoluyla araçların ömrünü uzatan, hem işletmelere hem de çevreye fayda sağlayan çözümler geliştirmeye devam etmektedir.

SKF Otomotiv | Sürdürülebilirliğe öncelik vermek: SKF Otomotiv Yedek Parça Pazarı’nın misyonu yaşam döngüsü emisyonlarını azaltmak