Formula 1'de sürdürülebilirliği artırmak: Formula 1’in 2030 yılında net sıfır karbon hedeflerine SKF'nin katkısı

SKF Racing2023-11-16

Motor sporlarının zirvesi olan Formula 1, uzun süredir hız, yenilik ve en son teknolojilerle birlikte anılıyor. Ancak son yıllarda spor, sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk konularına da giderek daha fazla odaklanmakta. SKF olarak Formula 1'de sürdürülebilirliğe dair taahhüdümüz ile öne çıktık. Rulman ve mühendislik çözümlerinin önde gelen global tedarikçisi olarak, Formula 1'in yüksek tempolu dünyasında ekolojik ayak izini en aza indirmek ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmek için iyileştirmeler üzerinde çalışmaktayız.

2030 yılında net sıfır karbon hedeflerine ulaşmakya dair sürdürülebilir Formula 1 taahhüdümüz, sürtünmesi azaltılmış, ağırlığı düşürülmüş ve çevre dostu malzemeler ve üretim süreçleri kullanan rulmanlar tasarlamayı içermektedir. 3 boyutlu baskı gibi teknolojilerin araştırılması ve yeniden üretim için kapalı döngü prosedürlerinin benimsenmesi, CO2 emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunuyor. Ekiplerle işbirliği yapmak, yenilenebilir enerji çözümlerinin ve sürdürülebilir e-yakıtların kullanımını teşvik etmek ve taraftarlara yarışın ötesinde sürdürülebilirlik konusunda eğitim vermek, bunların etkisini artırıyor.

Yenilikçi çözümlerimizin ve stratejik yaklaşımımızın bu sporu daha yeşil bir geleceğe taşıyacağına ve motor sporları sektörüne çevresel ayak izini azaltma konusunda örnek teşkil edeceğine inanıyoruz.

2030 yılında net sıfır karbon hedeflerine yönelik sürdürülebilir F1'e adanmış, sürtünmeyi azaltan, ağırlığı düşüren ve sürdürülebilir üretime imkan tanıyan çevre dostu rulmanlar tasarlıyoruz.

Formula 1'e katılımımız sadece ekiplere yüksek performanslı rulmanlar temin etmekle sınırlı değildir. Şirketin sürdürülebilirliğe olan bağlılığı, onları sporun çevresel etkisini azaltmak ve sorumlu uygulamaları teşvik etmek için yenilikçi yaklaşımlar sunmaya yöneltmiştir.

Çevre dostu malzemeler: SKF, Formula 1 arabalarında kullanılan rulmanlar ve ilgili bileşenlerde çevre dostu malzemeler kullanma konusunda lider pozisyondadır. SKF, geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir malzemeler kullanarak sınırlı kaynakların kullanımını en aza indirmekte ve ürünleriyle ilgili karbon ayak izini azaltmaktadır.

Enerji tasarrufu: SKF, enerji verimliliğini artırmak ve otomobilin güç aktarma organları ve hibrit enerji geri kazanım sistemlerindeki sürtünmeyi azaltmak için Formula 1 ekipleriyle yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Rulmanları ve ilgili bileşenleri optimize ederek yakıt verimliliğinin artmasına ve dolayısıyla sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunmaktadırlar.

Araştırma ve geliştirme: SKF, ürünlerinin performansını ve dayanıklılığını sürekli olarak geliştirmek için araştırma ve geliştirmeye büyük yatırımlar yapmıştır. SKF, daha az değişim gerektiren uzun ömürlü rulmanlar üreterek israfın azaltılmasına ve kaynakların korunmasına yardımcı olmaktadır.

Formula 1'de sürdürülebilirlik çalışmaları tek başına yürütülmemektedir. Sürdürülebilirliğe yönelik kolektif taahhüdü teşvik etmek için ekipler ve paydaşlarla aktif olarak işbirliği içindeyiz. Benzer düşüncelere sahip kuruluşlarla ittifaklar kurarak spor ve ötesine dair olumlu değişimi teşvik etmek için güçlü bir ağ oluşturabiliriz.

Dünya sürdürülebilirliği geleceğin önemli bir unsuru olarak benimserken, şirketlerin Formula 1 gibi rekabetçi bir arenada liderlik yapmasına tanık olmak övgüye değerdir. Sürdürülebilirliği ürünlerimize, operasyonlarımıza ve ortaklıklarımıza entegre ederek, çevresel etkileri azaltma ve motor sporları sektörü için daha yeşil bir geleceği teşvik etme konusunda güçlü bir kararlılık sergilemekteyiz. Spor gelişmeye devam ettikçe çabalarımız, işletmelerin menfaatlerini sürdürülebilir uygulamalarla nasıl uyumlu hale getirebileceğine ve sonuçta gezegenimiz için nasıl olumlu bir değişime yol açabileceğine dair parlayan bir örnek teşkil etmektedir.