BYD ve SKF; sürdürülebilir mobiliteye doğru birlikte daha çevre dostu bir yolculuk

Haberler2024-05-10


Otomotiv inovasyonunun hızlı dünyasında, çığır açan ilerlemelerin arkasındaki itici güç işbirlikleridir. SKF Automotive olarak, elektrikli araç (EV) teknolojisinin manzarasını yeniden şekillendiren ve bizi daha çevre dostu, daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru taşıyan bir ortaklık olan BYD ile en son işbirliğimizi duyurmaktan gurur duyuyoruz.

BYD ile yolculuğumuz dönüm noktalarıyla doludur ve bunlardan en sonuncusu BYD'den aldığımız prestijli ödül olmuştur. SKF olarak, 2024'ün başlarında BYD'den "优质供应商奖2023 Üstün Tedarikçi Ödülü"nü almış olmaktan onur duyuyoruz. Bu takdir, mükemmelliğe daşr kararlılığımızın ve yeniliğin sınırlarını zorlamaya olan bağlılığımızın altını çiziyor. Bunun BYD tarafından takdir gördüğümüz ilk sefer olmadığını belirtmekte fayda var; 2022 Olağanüstü Tedarikçi Ödülü’nü de alarak güçlü ortaklığımızı daha da pekiştirdik.

优质供应商奖 2023 Olağanüstü Tedarikçi Ödülü


Dünyanın önde gelen rulman, keçe ve diğer kritik otomotiv bileşenleri tedarikçisi olarak her zaman yeniliğin ön saflarında yer aldık. Mükemmelliğe dair kararlılığımız ve mümkün olanın sınırlarını zorlamaya olan bağlılığımız, bize dünya çapındaki üreticiler için güvenilir bir ortak olarak itibar kazandırdı.

Şimdi, Çin'deki elektrikli araç sektörünün lider gücü olan BYD ile yeniliğe olan bağlılığımızı yeni boyutlara taşıyoruz. "Build Your Dreams (Hayallerinizi İnşa Edin)" anlamına gelen BYD, daha temiz, daha sürdürülebilir bir gelecek vizyonumuzu paylaşıyor ve elektrikli araçların ve yenilenebilir enerji çözümlerinin geliştirilmesinde lider konumda.

SKF Automotive, BYD ile olan işbirliğimiz sayesinde taşımacılık hakkındaki düşüncelerimizde devrim yaratma konusunda önemli bir rol oynuyor. Elektrikli araçlardan hibrit sistemlere kadar birinci sınıf çözümlerimiz yarının otomobillerine güç veriyor ve bizi daha iyi, daha parlak bir geleceğe taşıyor. SKF ve BYD Auto arasındaki güçlü ortaklık, SKF'nin geniş değer zinciri kapsamında BYD'den gelen artan taleplere ve daha kısa proje döngülerine hızlı yanıt vermesiyle kanıtlanıyor ve yenilikçilik ve verimliliğe olan bağlılığımızı pekiştiriyor.

SKF Automotive'in etki yarattığı önemli alanlardan biri elektrikli tahrik sistemleri alanı. BYD'nin e-tahrikli rulmanlarının ana tedarikçisi olarak, yeni nesil elektrikli araçlara güç sağlamak için gereken yüksek kaliteli bileşenler temin ediyor ve elektrik devriminin desteklenmesine yardımcı oluyoruz.

Ancak BYD ile ortaklığımız parça tedarikinin ötesine geçiyor. Elektrikli araç dünyasında mümkün olanın sınırlarını zorlayan yenilikçi çözümler geliştirmek için BYD ile el ele çalışıyoruz. Gelişmiş malzemelerden yeni üretim tekniklerine kadar, müşterilerimizin beklentilerini aşan ürünler sunmak için sürekli sınırları zorluyoruz.

BYD ile olan işbirliğimiz şimdiden etkileyici sonuçlar verdi. SKF Automotive'in elektrikli araç pazarındaki varlığı, 2023'teki %25'lik pazar payından 2024'te %40'lık hakim pazar payına yükseldi ve her zamankinden daha güçlü durumda. Tek bilezikli karbonitrürleme ve sürekli itmeli fırınların geliştirilmesi gibi girişimlerle, gelecek yıllar için daha da büyük başarıların yolunu açıyoruz.

SKF Otomotiv | BYD ve SKF; sürdürülebilir mobiliteye doğru birlikte daha çevre dostu bir yolculuk