Vattenpumparnas osynliga fiende

SKF för mekanikern i dig2023-01-16

Har du någonsin upplevt problem med vattenpumpen? Ett vattenpumpfel kan inträffa när som helst. Det vanligaste tecknet på att det är fel på en vattenpump är att det läcker kylvätska under bilens front.

Korrekt kontroll av en vattenpump

När du kontrollerar en vattenpump kan du bli förvirrad av den färgade fläcken på vattenpumpens behållare. Denna tonade fläck är ofta ett tecken på att kylvätska läcker. Det är dock nödvändigt att säkerställa att detta inte är en naturlig läcka. Det finns flera sätt att kontrollera om läckan är naturlig. Om du är mekaniker är det enklast att använda en trycktestare som exempelvis Cooling System Test & Refill Kit MV4525 från Mityvac. Den nya patenterade tekniken kombinerar samtidig testning och övervakning av tryck, vakuum och temperatur, vilket ger realtidsdata som går betydligt längre än vad en enkel trycktestare kan ge.

Efter att du fyllt kylsystemet bör du göra en sista visuell inspektion för att säkerställa att det inte finns några läckor. När en vattenpump är ny är mindre läckage från avtappningsporten normalt eftersom det tar cirka tio minuters drift för pumpens interna mekaniska tätning att täta ordentligt (inkörningsperiod). Om det fortsätter läcka och droppa från avtappningsporten efter inkörningsperioden, eller läcker från monteringsytan, indikerar det ett fel och tyder på en defekt del eller felaktig installation. Kom ihåg att vissa läckor syns när motorn är kall, medan andra syns när motorn är varm.

I de flesta fall är det ett osynligt problem som är orsaken till ett vattenpumpfel. Bildandet av korrosion och kalciumavlagringar kan skada SiC-tätningens sätesyta. Pumpen kommer inte längre att täta mellan de så kallade ”våta” och ”torra” delarna, vilket är nödvändigt för att vattenpumpen ska fungera korrekt.

Bristen på skyddsmedel i kylvätskan, för att förhindra bildandet av korrosion och kalciumavlagringar, blir vattenpumpens osynliga fiende

Kylsystemets renhet och korrekt blandning av destillerat vatten och koncentrerad kylvätska spelar en nyckelroll i vattenpumpstätningens livslängd och att den fungerar korrekt. Skyddsmedel har en varierande livslängd. Det sträcker sig från 2 till 5 år beroende på kylsystemets utformning och serviceintervall. Om du inte har rätt blandning eller inte byter ut vätskan för att den verkar ren, riskerar du att brist på skyddsmedel orsakar korrosion och andra föroreningar i systemet. Bristen på skyddsmedel i kylvätskan, för att förhindra bildandet av korrosion och kalciumavlagringar, blir den osynliga fienden.

Det är också viktigt att kontrollera att den standard som angetts på kylblandningen överensstämmer med den standard som krävs av fordonstillverkaren. Färgen på kylblandningen kan hjälpa dig att välja en blandning med rätt innehållsmix, men skyddsmedlets livslängd kan variera avsevärt beroende på vilken blandning som används.

Den idealiska kylblandningen bestäms av biltillverkaren. Det är viktigt att destillerat vatten används för att minska risken för kalciumavlagringar i kylsystemet.

Låt inte osynliga fiender skada vattenpumpen och förstöra installationen.

SKF Automotive | Vattenpumparnas osynliga fiende