Stahlgruber: un parteneriat de lungă durată

Știri2023-01-16

Stahlgruber, împreună cu Neimcke și PV Automotive, este un client valoros de mulți ani. Aceste achiziții au extins acoperirea pe piață a companiei și ne-au consolidat relația cu aceștia. În calitate de client principal, prezența companiei Stahlgruber face din aceasta o parte integrantă a strategiei noastre de afaceri.

Stahlgruber nu este doar un jucător important în regiunea vorbitoare de limbă germană, ci și unul dintre cei mai mari membri LKQ de pe continent. Acest statut subliniază importanța sa în calitate de client și evidențiază beneficiile reciproce pe care le obținem în urma cooperării noastre. Recunoscând mărimea și amploarea sa, am dezvoltat o abordare robustă și personalizată pentru a răspunde nevoilor sale și pentru a asigura un parteneriat reciproc benefic.

Angajamentul nostru de a oferi soluții fiabile și de înaltă calitate ne-a ajutat să construim o relație puternică.

De-a lungul anilor, Stahlgruber ne-a acordat încrederea sa pentru diverse linii de produse. Acestea includ zone precum rulmenții de roată, produsele pentru sisteme de propulsie și pompele de apă. Angajamentul nostru de a oferi soluții fiabile și de înaltă calitate ne-a ajutat să construim o relație puternică cu Stahlgruber și să răspundem cerințelor lor diverse.

Pe măsură ce Stahlgruber își sărbătorește reperul remarcabil de 100 de ani, suntem mândri de parteneriatul de durată pe care l-am cultivat. Continuăm să prețuim Stahlgruber ca pe un client important și un jucător cheie pe piața independentă a pieselor și echipamentelor de schimb. Ne-am angajat să oferim produse excepționale și sprijin pentru a ne consolida și mai mult colaborarea și a contribui la succesul său continuu.

Ne-am angajat să oferim produse excepționale și asistență pentru consolidarea colaborarea noastră.