SKF, un mândru partener tehnic al companiei Pagani - legenda și inovația se unesc pentru a scrie istorie în industria auto

Știri2023-04-25

După mai bine de două decenii în calitate de furnizor pentru Pagani, SKF și Pagani împărtășesc obiectivul comun de a construi un parteneriat pe termen lung, în care tehnologia avansată și durabilitatea reprezintă cei doi piloni cheie pentru o creștere reciprocă.

Pagani Automobili S.p.A. este un producător italian de hipermașini, compania fiind înființată în 1998 de către Horacio Pagani. Compania și-a făcut rapid un renume ca constructor de automobile la comandă, utilizând materiale avansate tehnologic, cum ar fi titan și fibră de carbon. Compania SKF este mândră să fie un partener tehnologic, echipând cel mai recent model Pagani Huayra R cu rulmenţi de roată SKF.

SKF a fost un furnizor al companiei Pagani de la înființarea sa, cu modele diferite de mașini. În segmentele supermașinilor și al hipermașinilor, provocarea principală este de a combina soluțiile de rulmenți de înaltă tehnologie cu performanța de vârf și specificațiile automobilelor cu rezistență ridicată. Designul rulmenților noștri de roată prezintă frecare redusă și greutate redusă și, prin urmare, emisii reduse ale automobilelor. Utilizăm designuri de inele ușoare cu utilizarea optimizată a materialului pentru a reduce greutatea, colivii din polimeri pentru greutate redusă și frecare redusă și bile din ceramică ce cântăresc cu 126 de grame mai puțin per roată în comparație cu bilele din oțel. Această abordare inovatoare și tehnologia au un impact pozitiv asupra siguranței și durabilității în cadrul industriei, contribuind la obiectivul SKF de a deveni complet neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2030.

Utilizăm designuri de inele ușoare cu utilizarea optimizată a materialului pentru a reduce greutatea, colivii din polimeri pentru greutate redusă și frecare redusă și bile din ceramică ce cântăresc cu 126 de grame mai puțin per roată în comparație cu bilele din oțel.

Producătorii de hipermașini așteaptă ce este mai bun în ceea ce privește performanța și calitatea și, în același timp, doresc ceva unic în ceea ce privește soluțiile ușoare și cu frecare redusă, cu integrarea superioară a funcționalității și caracteristicilor. 

„Cu capacitățile noastre in automobilismul sportiv, susținem agenda companiei Pagani de obținere a celui mai bun nivel de performanță în segmentul hipermașinilor. Prin urmare, am dezvoltat continuu soluții cu frecare redusă pentru platformele companiei Pagani de-a lungul ultimilor ani. Codezvoltarea acestor rulmenți noi cu capacități de sarcină mai mare și frecare redusă este o explorare în direcția celei mai bune performanțe a butucilor de roată din istoria automobilelor. Segmentul curselor reprezintă, de asemenea, un efort emoțional pentru noi și rezonează bine cu utilizatorii noștri finali de pe piața secundară independentă pentru a-i arăta pieței cunoștințele noastre inginerești și spiritul de producător.” - Philipp Herlein, Șef Global Vehicle Aftermarket în cadrul SKF.

Succesul acestei colaborări constă în inovația și leadershipul ambelor companii de-a lungul istoriei. Pentru ambele companii, tehnologiile moderne și contribuția la protecția mediului reprezintă doi dintre pilonii fundamentali pentru creșterea noastră în sectorul autovehiculelor. Credem în acest parteneriat solid, pe termen lung, cu Pagani, care este esențial pentru o colaborare de succes în beneficiul ambelor părți în viitor.

Codezvoltarea acestor rulmenți noi cu capacități de sarcină mai mare și frecare redusă este o explorare în direcția celei mai bune performanțe a butucilor de roată din istoria automobilelor” - Philipp Herlein, Șef Global Vehicle Aftermarket în cadrul SKF.