Cu doar câteva zile înainte de cursa de 24 de ore, SKF participă în calitate de partener de competiție al NASCAR și furnizor de produse inovatoare pentru mașina Chevrolet Camaro ZL1 'Next Gen' cu numărul 24, care va concura în una dintre cele mai importante curse din lume.
Debutul mașinii Next Generation în seria NASCAR Cup a generat un entuziasm semnificativ. Într-un interviu recent, Ken a subliniat semnificația mașinii Next Gen, accentuând faptul că reprezintă un reper fără precedent în istoria NASCAR, fiind prima mașină construită de la zero pentru competiție. Pe măsură ce entuziasmul crește, mașina Next Gen înscrisă de Garage 56, pregătită să concureze în viitoarea cursă de la Le Mans, se remarcă prin tehnologia de vârf furnizată de SKF. În mod special, SKF a echipat acest vehicul remarcabil cu rulmenți cu bile cu contact oblic, hibrizi-ceramici, pentru toți cei opt rulmenți poziționați la roți. În plus, vehiculul este echipat cu produse SKF esențiale în cutia de viteze cu diferențial. Prin încorporarea acestor produse avansate, mașina Next Gen prezintă eficiență, siguranță, fiabilitate și performanță generală îmbunătățite.
În lumea dinamică NASCAR, SKF a fost un partener de încredere din 1988, oferind tehnologii inovatoare, care au propulsat echipele din NASCAR către victorii în campionate. Parteneriatul SKF cu NASCAR se extinde dincolo de inovația produselor. Colaborarea urmărește să favorizeze dezvoltarea afacerii și să promoveze tehnologia SKF către o piață mai largă. Devenind un partener al competiției, SKF câștigă oportunitatea de a prezenta produsele companiei pe Next Gen Car și la alți parteneri stimați. Ken subliniază valoarea colaborării cu NASCAR în testarea platformelor și furnizarea tehnologiei rulmenților de la SKF. Această colaborare nu aduce beneficii doar seriei NASCAR, ci deschide și uși pentru SKF în vederea extinderii prezenței sale și în alte serii de competiții.
Privind înainte, un viitor strălucitor pentru NASCAR este tangibil. Orientarea organizației auto către competiții mai durabile și mai prietenoase cu mediul, exemplificată prin mașinile Next Gen, o poziționează pentru un succes pe termen lung. SKF se angajează să evolueze alături de NASCAR, explorând noi tehnologii și sprijinind parcursul organizației pe măsură ce aceasta continuă să câștige popularitate și să facă progrese în peisajul competițional aflat în continuă schimbare.
Colaborarea strânsă între SKF și NASCAR nu a avut ca rezultat doar câștigarea de campionate, ci a și pavat drumul către inovație, durabilitate și un viitor promițător. Dedicarea SKF pentru progresul tehnologic, sprijinirea inițiativelor de durabilitate și implicarea alături de NASCAR demonstrează angajamentul companiei față de acest sport și viziunea sa pentru un progres continuu. Pe măsură ce NASCAR continuă să evolueze și să captiveze fanii, SKF este pregătită să contribuie la parcursul acestei serii, aducând pe pistă soluții de ultimă oră și expertiză de top.