Adrenalină, emoție, navigație precisă și ore îndelungate petrecute pe scaunul șoferului - acestea sunt elementele care definesc lumea palpitantă a curselor de raliu. Fiind printre cele mai dificile campionate la nivel mondial, Raliul Dakar este o dovadă a spiritului puternic al oamenilor și al mașinilor.
Pe măsură ce noul an a început, SKF a pășit a pășit cu mândrie în mijlocul acțiunii dinamice, devenind, pentru încă un an, sponsor tehnic al Toyota Gazoo Racing și al extraordinarei sale echipe. Pe tot parcursul cursei extreme, vehiculul este echipat cu tehnologia de ultimă generație SKF, care înseamnă calitate, rezistență și fiabilitate excepționale, depășind limitele performanței. Rezultatul? Piloții de la Toyota Gazoo Racing au obținut poziții remarcabile în top 10 la Raliul Dakar 2024.
Însă implicarea noastră nu s-a oprit aici. SKF a jucat un rol esențial și în calitate de partener tehnic al echipei WP Factory Racing la Raliul Dakar. Cea de-a 46-a ediție a acestui eveniment emblematic s-a dovedit a fi una dintre cele mai dificile din istorie, cu un mix de terenuri care a testat limitele piloților, dar și ale mașinilor. Cursa a durat 13 zile intense, care u inclus o etapă revoluționară cronometrată de 48 de ore, în care piloții au trebuit să treacă testul suprem, dormind sub stele fără asistență din partea echipelor lor. Expertiza tehnică a companiei SKF a contat foarte mult în parcurgerea acestui traseu solicitant.
Acest Raliu Dakar a fost doar punctul de pornire pentru SKF într-un an plin de curse de raliu palpitante. Pe măsură ce sezonul se desfășoară, produsele noastre vor continua să demonstreze performanțe de top în cadrul diferitor campionate. Nume mari precum Formula 1 și NASCAR se pregătesc de acțiune, iar SKF este pregătită să fie prezentă chiar în centrul competiției.
La SKF, nu suntem doar spectatori; suntem participanți activi în lumea palpitantă a curselor, testând limitele excelenței în inginerie. Rămâneți aproape pentru noutăți captivante, în timp ce accelerăm într-un an plin de viteză, precizie și o urmărire neobosită a victoriei.