Rulmenții de roată: ce durată de viață au și când să îi înlocuiți?

SKF – suflet de mecanic2023-01-16

Rulmenții de roată ai mașinii pot dura o viață întreagă sau pot avea o durată de viață foarte scurtă.  Totul depinde de mai multe aspecte pe care le vom discuta în continuare.
Înainte de a vorbi despre înlocuirea rulmentului de roată, haideți să vedem pe scurt ce anume poate cauza deteriorarea acestuia.

Ce anume cauzează deteriorarea rulmentului de roată?

Motivele principale pentru deteriorarea unui rulment sunt:

  1. Calitatea. Există întotdeauna niveluri diferite ale calității la cumpărarea unui rulment de roată de mașină și alegerea rulmentului corect este foarte importantă. Rulmenții au o viață stresată și, pentru a putea să reziste mult timp, trebuie să fie fabricați din materiale de bună calitate care pot rezista la căldură fără să sufere prea mult.
  2. Instalarea. Așa cum am menționat mai devreme, utilizarea instrumentelor greșite sau utilizarea incorectă a instrumentelor poate deteriora rulmentul în timpul instalării, cauzând o scădere prematură a performanței și scurtarea duratei de utilizare a rulmentului.
  3. Condițiile de condus. Rulmentul trebuie să fie lubrifiat corect; orice factor care modifică acest aspect va cauza uzura prematură a rulmentului. Așadar, condusul cu roata prea mult timp sub apă poate cauza pătrunderea apei în rulment, alți contaminanți, cum ar fi sarea (sarea de drum sau sarea marină, dacă mașina este aproape de plajă), nisipul, noroiul sau praful pot să pătrundă prin etanșare și la bilele rulante ale rulmentului și, dacă se întâmplă, contaminarea va face ca durata de utilizare a rulmentului să scadă extrem de repede.
  4. Starea drumurilor. Impacturile puternice cauzate de un drum denivelat sau trecerea cu viteză prea mare peste o groapă pot deteriora rulmentul de roată; de asemenea, un impact lateral le poate fi fatal, așa că mare atenție la lovirea bordurilor.
  5. Configurația mașinii. Dacă modificați suspensia mașinii sau instalați jante mai mari sau anvelope cu benzi de rulare mai mici, modificați specificațiile producătorului. Producătorul a calculat rulmenții de roată de care are nevoie conform specificațiilor, dar dacă aceștia sunt schimbați, pot să nu fie adecvați și să se uzeze rapid. Recomandarea în acest caz este să respectați dimensiunile roților și specificațiile suspensiilor care sunt specificate de producătorul mașinii.

Care este durata de exploatare a rulmenților de roată?

Cum pot să fac ca rulmenții mei de roată să aibă o durată mai mare de exploatare?

Există modalități de menținere a rulmenților de roată în stare bună. Iată câteva recomandări pentru extinderea duratei de utilizare a rulmenților de roată.

În principal, cel mai bun lucru pe care puteți să îl faceți pentru aceștia este să aveți un stil de condus relaxat. Condusul extrem va ajuta la uzura mai rapidă a rulmenților de roată de mașină (și a altor piese mecanice), așadar încercați să nu conduceți rapid pe drumurile cu gropi (de exemplu). 

De asemenea, modul în care rulmentul de roată a fost montat pe mașină va influența o performanță bună sau slabă. Dacă aceștia sunt montați depășindu-se cuplul specificat, rulmenții este foarte probabil să se deterioreze, prin urmare vor avea o durată de exploatare mai mică. 

De asemenea, există instrumente specifice de îndepărtare a rulmentului de roată pentru demontarea și montarea rulmenților pe o mașină. Neutilizarea sau utilizarea incorectă a acestora poate deteriora rulmenții. Acesta este motivul pentru care recomandarea noastră este să vă bazați întotdeauna pe profesioniști.

Cum să schimbați un rulment de roată?

Pentru a înțelege procesul montării unui înlocuitor de rulment de roată pe mașină, prima dată trebuie să știm că există două tipuri principale de rulmenți, rulmenții de veche generație și rulmenții de noua generație. Cei vechi sunt puțin mai complicat de montat, dar tehnologia este utilă întotdeauna pentru rezolvarea acestui fel de dificultăți. În acest caz, seturile de rulmenți de roată de nouă generație de la SKF sunt mult mai ușor de instalat pe o mașină. 

Puțini sunt cei care au curajul să își demonteze mașinile și să se murdărească pe mâini muncind la aceasta. De asemenea, este recomandat ca, dacă procedați astfel, să aveți cunoștințele necesare deoarece există șansele deteriorării altor componente dacă procedăm incorect, punând în pericol siguranța noastră. Așadar, acestea fiind spuse, recomandarea noastră este ca lucrarea să fie făcută de un profesionist. 

Urmăriți acest videoclip pentru a vedea cum se efectuează înlocuirea.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Cât de mult durează schimbarea unui rulment de roată?

Dacă rulmenții de roată nu se deteriorează, 2/3 ore ar putea fi necesare pentru un profesionist să scoată vechiul rulment și să monteze rulmentul nou. Dacă rulmenții sunt deteriorați, va fi necesar mai mult timp. 

Ar trebuie să repar rulmenții în perechi?

Depinde de motivele din care au fost uzați rulmenții de roată de mașină. Dacă motivul este că rulmenții sunt deja prea vechi sau că mașina nu a fost utilizată mult timp, atunci probabil că ceilalți rulmenți de roată ai mașinii vor fi într-o stare similară și se vor deteriora curând. În acest caz, ar fi bine să optați pentru schimbarea completă.
Dacă, de exemplu, conduceți pe drum și treceți repede peste o groapă mare, probabil că numai rulmentul roții respective va fi afectat, deci nu este necesare să îl schimbați în pereche. În mod normal, profesionistul care va face înlocuirea va putea să identifice dacă există o nevoie de schimbare a celorlalți rulmenți.