Hansen Motorsport și SKF se aliniază pentru sezonul World RX 2024

Știri2024-05-17

Hansen Motorsport, aflată în fruntea raliurilor de peste 30 de ani, va forma o alianță pentru Campionatul Mondial de Raliuri FIA 2024 cu SKF, una dintre cele mai vechi companii la nivel global și lider în producția de rulmenți, etanșări și alte componente industriale. 

Pentru 2024, două dintre companiile cu cea mai mare vechime din domeniile lor respective își vor combina vasta experiență, SKF furnizând rulmenți de roată pentru mașinile de curse ale echipei Hansen World RX în cadrul campionatului World RX.

Campionul mondial al RX 2019 Timmy Hansen și vicecampionul mondial al RX 2023 Kevin Hansen își forțează până la limită mașinile Peugeot 208 RX1e complet electrice.

SKF va furniza rulmenți de roată de înaltă performanță pentru mașinile Peugeot 208 RX1e complet electrice ale echipei Hansen World RX.

În acest an, World RX reintroduce mașinile cu ardere internă RX1 care funcționează cu combustibili durabili în defavoarea omologilor lor complet electrice - introduși în grilă acum doi ani. Făcând față provocărilor aduse de un nou format, rulmenții SKF vor reduce la minim frecarea și vor crește nivelul de performanță la maxim în timp ce echipa Hansen World RX urmărește să obțină titlul World RX în paralel cu obiectivele sale de durabilitate.

Kenneth Hansen, Directorul echipei Hansen World RX, a declarat: „SKF înseamnă fiabilitate și performanță combinate într-o singură marcă, adică exact ce caută o echipă de curse. În plus, știind că SKF își promovează activitatea în sectorul durabilității, produsul lor se potrivește perfect activității noastre. Să avem un furnizor care împărtășește angajamentele noastre și care contribuie la atingerea obiectivelor noastre, prin reducerea frecării, a consumului și a pierderilor de energie, va însemna foarte mult în sezonul următor.

Philipp Herlein, șef al Aftermarket Vehicule în cadrul SKF, a subliniat: „Suntem în acest sport de mult timp, iar în industria lor de și mai mult timp. Continuăm să îmbunătățim și să perfecționăm tot ceea ce facem. Datorită vastelor noastre cunoștințele din sectorul echipamentelor originale (OE) și a prezenței îndelungate în industria auto, aici incluzând și angajamentul nostru în ceea ce privește durabilitatea prin intermediul tehnologiei auto avansate, dispunem de tot ce este nevoie pentru a furniza piese echipei de curse. Suntem încântați de oportunitatea de a colabora și de a contribui la succesul lor în acest an”

Împreună, depășim limitele de performanță și durabilitate pe pista de raliu.

„Suntem onorați să fim parteneri cu Hansen Motorsport pentru Campionatul Mondial de Raliuri FIA 2024. Colaborarea noastră reprezintă fuziunea a două companii extrem de puternice, fiecare având o istorie bogată de excelență în domeniile lor de competență. Prin furnizarea rulmenților noștri de roată de înaltă performanță către echipa Hansen World RX, ne propunem să contribuim la obținerea victoriei și, în același timp, să ne aliniem la obiectivele lor de durabilitate. Așteptăm cu nerăbdare un sezon de succes împreună.”

Programul World RX 2024 include cinci evenimente duble, cu campania fiind programată să înceapă în Höljes, Suedia (6-7 iulie). După „Weekendul magic” de deschidere a sezonului, campionatul se îndreaptă către Ungaria, unde piloții vor înfrunta „Cazanul roșu” din Nyirád. Urmează două locații bine-cunoscute pentru World RX în Mettet, Belgia și Montalegre din Portugalia, înainte de un final de sezon interesant, când seria de vehicule traversează oceanul, în Australia.