Formula 1, apogeul sporturilor cu motor, a fost asociată mult timp cu viteza, inovația și tehnologia ultramodernă. Cu toate acestea, în ultimii ani, sportul a început să se axeze tot mai mult pe durabilitate și responsabilitate din punct de vedere al mediului. La SKF, ne-am remarcat prin angajamentul nostru cu privire la durabilitate în Formula 1. În calitate de furnizor global important de rulmenți și soluții inginerești, lucrăm la îmbunătățiri pentru a reduce la minimum amprenta ecologică și a promova practici durabile în lumea de mare viteză al Formulei 1.
Angajamentul nostru pentru o Formula 1 durabilă pentru atingerea țintelor sale de zero emisii nete de dioxid de carbon până în 2030 implică proiectarea rulmenților cu frecare redusă, greutate mai mică și utilizarea de materiale și procese de producție ecologice. Explorarea de tehnologii, cum ar fi imprimarea 3D și adoptarea procedurilor de tip buclă închisă pentru refabricare contribuie la reducerea emisiilor de CO2. Colaborarea cu echipe, promovarea soluțiilor de energie regenerabilă și e-combustibili durabili și educarea fanilor cu privire la durabilitate dincolo de circuit amplifică impactul acestora.
Noi credem că soluțiile noastre inovatoare și abordarea strategică vor susține sportul spre un viitor mai verde, stabilind un exemplu pentru industria sportului automobilistic în combaterea amprentei sale de mediu.
Implicarea noastră în Formula 1 nu se limitează doar la furnizarea de rulmenți de înaltă performanță către echipe. Dedicarea companiei către durabilitate a dus la introducerea de abordări inovatoare pentru reducerea impactului sportului asupra mediului și promovarea de practici responsabile.
Materiale ecologice: SKF a fost în avangarda introducerii de materiale ecologice în rulmenții și componentele asociate ale companiei utilizate în mașinile de Formula 1. Prin utilizarea de materiale reciclabile și regenerabile, SKF minimizează utilizarea de resurse finite și reduce amprenta de carbon asociată produselor sale.
Eficienţa energetică: SKF colaborează îndeaproape cu echipele din Formula 1 pentru îmbunătățirea eficienței energetice și reducerea frecării în sistemele de propulsie ale mașinilor și sistemele hibride de recuperare a energiei. Prin optimizarea rulmenților și a componentelor asociate, aceștia contribuie la îmbunătățirea eficienței consumului de combustibil, reducând în consecință emisiile de gaze cu efect de seră.
Cercetare și dezvoltare: SKF a investit intens în cercetare și dezvoltare pentru îmbunătățirea continuă a performanței și durabilității produselor sale. Prin crearea de rulmenți cu durată lungă de utilizare, care necesită înlocuiri mai puține, SKF ajută la reducerea deșeurilor și la conservarea resurselor.
Eforturile privind durabilitatea în Formula 1 nu sunt realizate în mod separat. Colaborăm activ cu echipele și acționarii pentru a promova angajament colectiv cu privire la durabilitate. Prin crearea de alianțe cu entități cu mentalități similare, putem crea o rețea puternică pentru generarea unei schimbări pozitive în sport și nu numai.
Pe măsură ce lumea adoptă durabilitatea ca un aspect critic pentru viitor, este lăudabil să vedem companii care deschid drumul în arena competițiilor, cum ar fi Formula 1. Prin integrarea durabilității în produsele, operațiunile și parteneriatele noastre, demonstrăm un angajament puternic pentru atenuarea impacturilor asupra mediului și promovarea unui viitor mai verde pentru industria sportului automobilistic. Pe măsură ce sporturile continuă să evolueze, eforturile noastre servesc ca un exemplu strălucit al modului în care afacerile pot să își alinieze interesele cu practicile durabile, ducând în cele din urmă la o schimbare pozitivă pentru planeta noastră.