Wiellager: Hoe lang gaan ze mee en wanneer moeten ze worden vervangen?

SKF monteur in hart en nieren2023-01-16

De wiellagers op je auto kunnen de levensduur van je auto meegaan of veel korter.  Het hangt allemaal af van verschillende aspecten die we hieronder zullen bespreken.
Voordat we het hebben over het vervangen van het wiellager, gaan we eerst kijken wat de oorzaak van het defect kan zijn.

Waardoor raakt een wiellager defect?

De belangrijkste redenen dat een wiellager defect raakt zijn:

  1. Kwaliteit. Er zijn altijd verschillende kwaliteitsniveaus bij het kopen van een autowiellager, het kiezen van de juiste is zeer belangrijk. De lagers staan bloot aan veel spanningen en om lang mee te kunnen gaan, moeten ze gemaakt zijn van grondstoffen die van goede kwaliteit zijn die de zware belastingen kunnen weerstaan zonder er teveel onder te lijden.
  2. Installatie. Zoals eerder gezegd, kan het lager beschadigd raken tijdens de installatie door verkeerd gereedschap of het verkeerd gebruik van het gereedschap. Dit leidt tot een voortijdige verslechtering van de prestaties en een kortere levensduur van het lager.
  3. Rijomstandigheden. Het lager moet correct worden gesmeerd, alles wat dit negatief beïnvloed zal voortijdige slijtage van het lager veroorzaken. Dus, te lang rijden met het wiel onder water kan ervoor zorgen dat water in het lager dringt, samen met andere verontreinigingen zoals zout (strooizout of zeezout in zeekustgebieden), zand, modder of stof en wanneer dit door de afdichtingtussen en tussen de kogels komt, zal de verontreiniging de levensduur van het lager extreem snel doen afnemen.
  4. Wegomstandigheden. Sterke klappen die worden veroorzaakt door een hobbelige weg of te snel door een gat in het wegdek rijden, kunnen ertoe leiden dat de wiellagers van de auto worden beschadigd. Ook kan een zijdelingse botsing ertoe leiden dat ze defect raken, dus pas op bij stoepranden.
  5. Auto-instellingen. Als je de ophanging van de auto wijzigt, of grotere velgen installeert, of banden met lagere wangen, wijzig je de specificaties van de fabrikant. De fabrikant had berekend welke wiellagers volgens hun specificaties nodig zijn, maar als de omstandigheden wijzigen, zijn ze misschien niet geschikt en slijten ze sneller. De aanbeveling hier is om vast te houden aan de wielafmetingen en ophangingen die door de autofabrikant zijn gespecificeerd.

Hoe lang gaan wiellagers mee?

Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn wiellagers langer meegaan?

Er zijn manieren om je wiellagers in goede conditie te houden. Hier volgen enkele aanbevelingen om de levensduur van wiellagers te verlengen.

Het beste wat je voor hun kunt doen is een ontspannen rijstijl. Extreem rijden draagt ertoe bij dat de wiellagers (en andere mechanische onderdelen) van je auto sneller slijten, dus probeer niet te snel over hobbelige wegen te rijden (bijvoorbeeld). 

Ook hoe het wiellager in je auto gemonteerd is, zal van invloed zijn op de prestatie. Als ze worden gemonteerd met een hoger koppel dan gespecificeerd, zal het lager zeer waarschijnlijk beschadigd raken, waardoor het korter meegaat. 

Er is ook een speciaal gereedschap voor het verwijderen en monteren van wiellagers. Als je ze niet gebruikt of verkeerd gebruikt, kan dit ook schade veroorzaken. Daarom is het onze aanbeveling om altijd de werkzaamheden door professionals te laten uitvoeren.

Hoe gaat het vervangen van een wiellager?

Om het proces van het monteren van een wiellager in je auto te begrijpen, moet je eerst weten dat er twee hoofdsoorten lagers zijn: de lagers van de oude generatie en de lagers van de nieuwe generatie. Oude zijn wat ingewikkelder te monteren, maar er zijn hulpmiddelen om dit soort problemen op te lossen. In dit geval zijn de nieuwe generatie SKF wiellagersets veel gemakkelijker te installeren op een auto. 

Slechts weinigen zullen het aandurven om hun auto te demonteren, maar als je dat gaat doen, moet je wel hiervoor de kennis hebben, omdat de mogelijkheid bestaat iets anders kapot te maken wat je veiligheid in gevaar kan brengen. Al met al is onze aanbeveling dat het werk wordt uitgevoerd door een professional met het juiste gereedschap. 

Bekijk deze video om te zien hoe je de vervanging uitvoert.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Hoe lang duurt het vervangen van een wiellager?

Als de lagers niet in stukken zijn gebroken, zal voor een vakman 2 tot 3 uur genoeg zijn om het oude lager te verwijderen en het nieuwe te monteren. Als ze wel in stukken zijn afgebroken, zal er meer tijd nodig zijn. 

Moet ik de wiellagers paarsgewijs repareren?

Dit hangt af van de reden waarom het wiellager van de auto versleten is. Als de reden is omdat de auto al te oud was, of dat de auto al lange tijd stil heeft gestaan, dan zullen de andere wiellagers waarschijnlijk in een zeer vergelijkbare staat verkeren en snel defect raken. In dit geval zou het goed zijn om een volledige revisie uit te voeren.
Maar als je bijvoorbeeld tijdens het rijden door een gat in het wegdek bent gereden, zal waarschijnlijk alleen dat wiellager beschadigd zijn, dus hoef je het niet per paar te veranderen. Normaal gesproken kan degene die de vervanging uitvoert vaststellen of de andere lagers ook vervangen moeten worden.