SKF, trotse partner van winnende Dakar Rally teams

SKF Racing2023-01-16

Nu een van de meest uitdagende races in de motorsport – de Dakar Rally – weer van start gaat dit jaar, is SKF er trots op dat ze haar partnerschap voor de race van 2020 voortzet met topteams zoals Toyota Gazoo Racing, winnaar van de rally van vorig jaar.

SKF is een gepassioneerde sponsor van wereldwijde motorsport en maakt al vele decennia deel uit van de race-scene op de weg en in het terrein, op twee en vier wielen. SKF doet dat met op maat gemaakte en turn-key productsponsoring en technische ondersteuning. Door de aparte racedivisie SKF Racing is het bedrijf betrokken bij alle aspecten van technische ondersteuning, ontwerp en productie voor specifieke motorsporttoepassingen.

Wij stellen een solide lange termijn partnerschap met alle klanten centraal voor een succesvol en duurzaam partnerschap die beide partijen ten goede komt. Volgens Glyn Hall, Toyota Motorsport Team Hoofd, zijn SKF producten de eerste keuze op de Toyota Hilux Dakar wagen: “Dankzij de hoge betrouwbaarheid en een breed gamma aan toepassingen is dit de beste optie voor ons en we zijn sterk afhankelijk van de kwaliteit die SKF levert voor onze racewagens. Naast de voor de hand liggende toepassingen, zoals de versnellingsbak, differentiëlen en schakelmechanismen, hebben we veel andere toepassingen voor SKF producten in onze auto en we zijn dankbaar dat we de steun hebben van een dergelijk hoogstaand bedrijf.”

SKF is een gepassioneerde sponsor van wereldwijde motorsport en maakt al tientallen jaren deel uit van de on- en off-road scene.

In de off-road racescene, met name de Dakar Rally, heeft SKF een groot aantal podiumplaatsen behaald en steunt vanaf 2012 de Dakar, die bekend staat als een van 's werelds zwaarste races die het uiterste vergt van zowel de bestuurder als het voertuig.

Dakar 2019 werd gewonnen door Qatari bestuurder Nasser al Attiyah en Franse co-driver Mathieu Baumel van het Zuid-Afrikaanse Toyota Gazoo Racing Hilux team.

Het partnerschap zal nu doorgaan als het Toyota Gazoo Racing team meedoet in de rally van 2020 (van 5 tot 17 januari). SKF wenst alle deelnemers veel succes. Moge het beste team winnen!

Het partnerschap zal nu doorgaan als het Toyota Gazoo Racing team meedoet in de rally van 2020 die start op 5 januari.