SKF sponsorizza il tentativo di record mondiale di Bobby Car E-Bob in Germania

Ultime notizie2023-01-16

SKF è orgogliosa di annunciare la sponsorizzazione del tentativo di record mondiale di Bobby Car. Bobby Car è un giocattolo iconico di guida per bambini che è stato trasformato in un'auto veloce con motore elettrico. In qualità di partner chiave in questa impresa, SKF fornisce i cuscinetti radiali a sfere (DGBB) insieme alla tecnologia di lubrificazione, confermando l'impegno dell'azienda per le tecnologie a bassissimo attrito e sostenendo i progetti che dimostrano la potenza dei motori elettrici nelle corse.

SKF fornisce i cuscinetti radiali a sfere (DGBB) insieme alla tecnologia di lubrificazione, presentando tecnologie a bassissimo attrito e dimostrando la potenza dei motori elettrici nelle corse.

Un innovativo tentativo di stabilire un record mondiale si è tenuto nel rinomato circuito Hockenheimring, in Germania, dove SKF sarà presente in primo piano e la Bobby Car sarà decorata con il marchio SKF. 

Il tentativo di record mondiale di E-Bob

La mente di questo ambizioso progetto è Paul, uno studente di 31 anni che ha deciso di spingersi oltre i confini delle corse con la Bobby Car convertendola in un veicolo elettrico. Grazie a una serie di contatti, Paul si è assicurato il prestigioso Hockenheimring per il tentativo di record mondiale. Tuttavia, per motivi di sicurezza, il tentativo si concentrerà sull'impegnativa sezione "Parabolika" del tracciato, dove Paul punta a percorrere un rettilineo alla massima velocità.

Tecnologia e preparazione

Il successo di questo tentativo di record mondiale dipende da una pianificazione meticolosa e da un'ingegneria di precisione. Paul e il suo collega David Reimund, dell'Università di Scienze Applicate di Fulda, in Germania, hanno lavorato incessantemente alla tecnologia del progetto. Mentre lo sviluppo del motore è stato il loro obiettivo iniziale, il contributo di SKF in termini di DGBB ibridi e di lubrificazione ha svolto un ruolo cruciale nel garantire il funzionamento regolare e l'efficienza del veicolo.

Sostegno e riconoscimento

Il tentativo di record mondiale di Bobby Car ha attirato una notevole attenzione, con circa 40 persone che hanno assistito all'evento. Rappresentanti dell'Università di Fulda, sponsor, amici, familiari ed esaminatori dell'Istituto dei record per la Germania e del Guinness dei primati mondiale saranno presenti per assistere a questo storico tentativo.

Il contributo di SKF, con le sue soluzioni per i cuscinetti ruota, sottolinea l'impegno dell'azienda volto a favorire l'innovazione e aumentare il potenziale dei motori elettrici nelle corse. 

Oltre a perseguire un record mondiale, il progetto di Paul e Reimund contiene un messaggio più ampio di innovazione e mostra le capacità dei motori elettrici nel mondo delle corse. Mentre il mondo attende l'elettrizzante impresa del 10 agosto, SKF è orgogliosa di essere un partner importante in questo tentativo senza precedenti di record mondiale di Bobby Car. Fornendo DGBB ibridi e tecnologie di lubrificazione all'avanguardia, SKF lascia il segno nel mondo delle ruote e dimostra la sua dedizione nel promuovere l'innovazione e il progresso. Questo emozionante evento non solo celebra il potenziale dei veicoli a propulsione elettrica, ma sottolinea anche l'importanza della collaborazione tra l'industria e il mondo accademico. SKF e il team che si occupa di questa impresa si augurano di stabilire un nuovo record mondiale e di ispirare le future generazioni di appassionati di ingegneria.