Le funzioni principali delle sospensioni posteriori (e di quelle anteriori) sono evitare che il corpo dell'auto tocchi il terreno e far aderire le ruote alla strada. Un'altra funzione è migliorare la stabilità in curva e rendere la guida più confortevole.
Il sistema di sospensioni lavora con forze che spingono verso l'alto e verso il basso. Il peso della vettura tende a spingere l'auto verso il suolo, quindi per impedire che ciò accada, una molla spinge l'auto verso l'alto. Per evitare che la spinta di tale molla sia eccessiva, è previsto uno smorzatore. La funzione principale dello smorzatore è assorbire e ridurre la compressione e l'estensione della molla.
Le sospensioni indipendenti sono tra i sistemi di sospensione più comuni insieme all'assale posteriore solido. Per comprendere un sistema, è importante conoscere anche l'altro. Per questo motivo, parleremo prima degli assali posteriori solidi. Quando una ruota viene spinta verso l'alto su un assale posteriore solido, l'altra ruota fa il contrario. Un sistema di sospensioni posteriori indipendenti consente di sollevare e abbassare ciascuna ruota senza influire sull'altra ruota, fornendo all'auto un miglior assetto delle ruote.
In un sistema di sospensione posteriore indipendente, ciascuna ruota può essere sollevata e abbassata senza influenzare l'altra, garantendo al veicolo un miglior livello di trazione. La migliore trazione è uno dei vantaggi principali. I vantaggi di questo tipo di sistema si notano quando si guida su strade irregolari. Inoltre, quando le ruote si sollevano e si abbassano, la superficie di contatto con la strada è sempre la stessa, il che prolunga la durata e le prestazioni degli pneumatici.
Se noti che la tua auto non funziona correttamente, è buona norma far subito controllare il veicolo da un meccanico professionista. Non farlo sarebbe pericoloso e rischioso. Molti dei segnali elencati potrebbero essere causati da altri problemi meccanici che non sono necessariamente collegati al sistema di sospensione. Pertanto, un controllo approfondito per identificare le cause potrebbe essere l’opzione migliore.
Consulta il link di seguito per vedere tutti gli articoli per sospensioni che SKF sta producendo con cura per te: la nostra priorità è continuare a creare prodotti di alta qualità per garantire la sicurezza dei nostri clienti.
Scopri i nostri prodotti per sterzo e sospensioni