Già in gara nel 2024: l'esordio entusiasmante di SKF al Rally di Dakar e oltre

SKF Racing2024-02-29

Un inizio d’anno eccezionale!

Frenesia, eccitazione, navigazione precisa e lunghe ore trascorse al posto di guida: questi sono gli elementi che definiscono l'esaltante mondo delle gare di rally. Tra i campionati più difficili al mondo, il Rally Dakar è quello in cui sia l'uomo che la macchina devono dare il meglio di sé.

Coinvolgimento di SKF con Toyota Gazoo Racing

Con l'inizio del nuovo anno, SKF è di nuovo orgogliosamente in pista come sponsor tecnico della Toyota Gazoo Racing e del suo formidabile team per un altro anno. Durante tutta l’impegnativa gara, il veicolo equipaggiato con la tecnologia all'avanguardia di SKF ha dimostrato qualità, robustezza e affidabilità eccezionali, superando i limiti delle prestazioni. Il risultato? I piloti della Toyota Gazoo Racing hanno conquistato posizioni notevoli nella top 10 del Rally Dakar 2024.

SKF è di nuovo orgogliosamente in pista come sponsor tecnico della Toyota Gazoo Racing per un altro anno.

Affrontare i terreni più difficili con il WP Factory Racing Team

Ma il nostro coinvolgimento non si è limitato a questo. SKF ha svolto un ruolo cruciale anche come partner tecnico del team WP Factory Racing nel Rally Dakar. La 46a edizione di questo evento iconico si è rivelata una delle più impegnative della storia, con un mix di terreni che ha visto sia i piloti che le auto spingersi ai loro limiti. La gara è durata 13 intensi giorni, compresa la rivoluzionaria tappa crono di 48 ore in cui i piloti hanno affrontato la prova finale, dormendo sotto le stelle senza alcuna assistenza da parte dei loro team. La competenza tecnica di SKF ha svolto un ruolo fondamentale nell'affrontare questo percorso impegnativo.

SKF ha svolto un ruolo cruciale anche come partner tecnico del team WP Factory Racing nel Rally Dakar.

La competenza tecnica di SKF ha svolto un ruolo fondamentale nell'affrontare questo percorso impegnativo.

L’inizio di un anno di eccellenza nelle competizioni

Questa edizione del Rally Dakar è stata solo l’inizio di un anno ricco di entusiasmanti eventi sportivi per SKF. E nel corso della stagione i nostri prodotti continueranno a dimostrare prestazioni di prim’ordine in vari campionati. Grandi nomi, come Formula 1 e NASCAR, si stanno profilando all’orizzonte e SKF è in prima linea per dare il suo contributo alle competizioni.

In SKF non siamo solo spettatori: partecipiamo attivamente al frenetico mondo delle competizioni, spingendoci oltre i limiti dell'eccellenza ingegneristica. Resta sintonizzato per aggiornamenti ancora più entusiasmanti mentre ci lanciamo in un anno all’insegna di velocità, precisione e incessante ricerca della vittoria.