Le moderne auto da corsa utilizzano i più avanzati componenti per i sistemi sterzanti e di sospensione. Ma nelle corse la potenza non è tutto. Per guadagnare quei vitali milli-secondi al giro e vincere sui circuiti e i terreni più impegnativi al mondo sono necessari anche stabilità e controllo.
Praticamente dall'invenzione dell'auto, SKF ha contribuito in modo determinante allo sviluppo della tecnologia automobilistica per i team corse di tutto il mondo. Indipendentemente dal tipo di gara, stabilità, durevolezza e manovrabilità sono fondamentali per la vittoria. Le moderne auto da corsa utilizzano i più avanzati componenti per i sistemi sterzanti e di sospensione. Ma nelle corse la potenza non è tutto. Per guadagnare quei vitali milli-secondi al giro e vincere sui circuiti e i terreni più impegnativi del mondo - dalle montagne di Monaco alle strade ghiacciate della Svezia e dal viscido asfalto giapponese agli impegnativi percorsi dell’Outback australiano - sono necessari stabilità e controllo. Grazie alla vasta esperienza nelle competizioni, SKF offre prodotti Aftermarket che consentono ai piloti di guidare in tutta sicurezza anche nelle condizioni più difficili. Tutti i prodotti SKF sono della più alta qualità certificata attraverso rigorosi test, per assicurare la conformità ai più elevati standard e specifiche.
La Formula 1 è un ambiente unico che consente a SKF di superare i limiti della tecnologia dei cuscinetti. Da oltre 70 anni, i prodotti, l'ingegneria e le conoscenze di SKF aiutano i team di Formula 1 a vincere le gare. L’esperienza acquisita in questo settore viene applicata ai prodotti che forniamo alle case automobilistiche e al mercato autoricambi a livello mondiale.
La nuova generazione di cuscinetti radenti SKF utilizza un rivestimento innovativo, sviluppato e brevettato da SKF, in grado di ridurre ulteriormente l'attrito e l’usura durante il funzionamento, prolungando considerevolmente la durata dei cuscinetti stessi.
La nuova generazione di cuscinetti radenti SKF utilizza un rivestimento innovativo, sviluppato e brevettato da SKF, in grado di ridurre ulteriormente l'attrito e l’usura durante il funzionamento, prolungando considerevolmente la durata dei cuscinetti stessi. Questa soluzione sviluppata per il settore aerospaziale, combinata con materiali leggeri e rivestimenti speciali, offrirà ulteriori miglioramenti e ottimizzazione in termini di prestazioni in diverse aree di applicazione specifiche dei cuscinetti radenti, aiutando potenzialmente i team corse a trovare soluzioni vincenti.
Gli snodi sferici SKF, come quelli utilizzati nei sistemi sterzanti e di sospensione realizzati per gli sport motoristici, sono anche disponibili in un vasto assortimento di design, serie dimensionali e dimensioni per soddisfare le esigenze di qualsiasi mercato automobilistico, non solo quello delle corse. La gamma SKF spazia da snodi sferici di grandi dimensioni a terminali di piccole dimensioni, per soddisfare i requisiti delle diverse applicazioni, offrendo lunga durata di esercizio, manutenzione minima ed elevata affidabilità operativa, anche nelle applicazioni più gravose.
La vasta conoscenza delle soluzioni di cuscinetti radenti, unita alle competenze di alto livello in ambito di sistemi sterzanti e di sospensione complessi, consente a SKF di offrire preziosa esperienza e supporto ai clienti del mercato autoricambi in tutto il mondo.
Gli snodi sferici SKF, come quelli utilizzati nei sistemi sterzanti e di sospensione realizzati per gli sport motoristici, sono anche disponibili in un vasto assortimento di design, serie dimensionali e dimensioni per soddisfare le esigenze di qualsiasi mercato automobilistico, non solo quello delle corse.