Sostenibilità al primo posto: SKF Vehicle Aftermarket e l'ambizioso obiettivo di ridurre le emissioni dell'intero ciclo di vita

Ultime notizie2023-06-06

Attraverso i nostri ricambi e servizi, ci impegniamo per prolungare vita e durata fisica dei veicoli esistenti.

Riparare, riutilizzare e riciclare anziché acquistare nuovi beni è fondamentale, in particolare nel settore automobilistico. SKF conosce bene l'impatto di queste pratiche sull'ambiente. Per noi la sostenibilità nel mercato degli autoricambi indipendente ruota intorno all'obiettivo generale di ridurre le emissioni nel ciclo di vita. L'obiettivo della divisione Vehicle Aftermarket di SKF è quello di prolungare vita e durata fisica dei veicoli esistenti. Sappiamo bene che le emissioni iniziali associate alla produzione di nuovi veicoli sono innegabilmente elevate. Come evidenziato in una recente intervista da Philipp Herlein, Business Director della divisione SKF Vehicle Aftermarket, le emissioni iniziali associate alla produzione di un nuovo veicolo sono evidentemente elevate, quindi è fondamentale mantenere le autovetture esistenti.

L'emergere di veicoli a carburante alternativo, come veicoli ibridi e auto elettriche, dimostra che il settore si sta adoperando per contrastare il cambiamento climatico. I prodotti SKF per auto, autocarri e due ruote sono progettati per ridurre l'attrito e offrire una mobilità più sicura. SKF sostiene il passaggio ai veicoli elettrici lavorando al servizio degli OEM del segmento EV (Electric Vehicles). Da un punto di vista ambientale end-to-end, SKF vuole mantenere le flotte esistenti nelle migliori condizioni possibili e quindi contribuire al bilanciamento delle emissioni complessive, ha spiegato Philipp.

Secondo l'Agenzia europea dell'Ambiente, il trasporto su strada incide per la quota maggiore delle emissioni totali dei trasporti: il 77% nel 2020 nell'Unione europea. Inoltre, i trasporti individuali in auto hanno l'impatto maggiore, incidendo per circa il 40% delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti. Quindi, per un singolo proprietario di auto alla ricerca di una nuova alternativa, la soluzione migliore potrebbe essere quella di mantenere il proprio veicolo attuale, sottoporlo a manutenzione adeguata e garantire condizioni che consentano la massima efficienza del carburante.

Il trasporto è una delle principali fonti di emissioni di gas a effetto serra e oggi incide per circa il 17% delle emissioni. Questa percentuale è attribuibile in gran parte agli autocarri pesanti. In Nord America, SKF è stata recentemente coinvolta in un progetto per un cliente che gestisce un'ampia flotta di veicoli industriali professionali. Ciò significa che opera nei settori della gestione dei rifiuti e dello sporco pesante. Il team SKF ha deciso di effettuare un test in tempo reale delle tenute SKF, che sono state appositamente progettate per le applicazioni dei segmenti professionali e dello sporco pesante. I risultati hanno superato tutte le aspettative e questo esempio concreto dimostra come i prodotti SKF possano fare una differenza tangibile. Consentendo l’utilizzo prolungato dei veicoli commerciali, SKF contribuisce a una società più sostenibile ed efficiente in termini di risorse. Attraverso l'innovazione e l'impegno continuo, SKF offre soluzioni finalizzate al prolungamento della vita utile dei veicoli, a vantaggio sia delle aziende che dell'ambiente.

SKF Automotive | Dare priorità alla sostenibilità: SKF Vehicle Aftermarket e l'ambizioso obiettivo di ridurre le emissioni dell'intero ciclo di vita