Cuscinetti ruota: quanto durano e quando devono essere sostituiti?

SKF, la meccanica nel cuore2023-01-16

I cuscinetti ruota possono durare quanto la tua auto oppure non molto a lungo.  Dipende da vari aspetti che analizzeremo di seguito.
Prima di parlare di sostituzione dei cuscinetti ruota, esaminiamo brevemente ciò che può determinarne il cedimento.

Cosa causa il deterioramento dei cuscinetti ruota?

I motivi principali per cui un cuscinetto ruota si guasta sono i seguenti:

  1. Qualità I cuscinetti ruota in commercio sono di qualità differente e scegliere quello giusto è fondamentale. I cuscinetti sono esposti a numerose sollecitazioni e per assicurare una lunga durata di esercizio devono essere realizzati in materiali di buona qualità, in grado di sopportare le condizioni operative senza eccessive conseguenze.
  2. Installazione Come già menzionato, l'utilizzo di strumenti sbagliati, o l'utilizzo non corretto degli strumenti, può causare il danneggiamento dei cuscinetti durante il montaggio e, di conseguenza, il deterioramento prematuro delle prestazioni e la riduzione della durata di esercizio dei cuscinetti.
  3. Condizioni di guida. I cuscinetti devono essere lubrificati adeguatamente, poiché qualsiasi elemento che possa alterare questa condizione ne causa l'usura prematura. Se, ad esempio, le ruote sono esposte all'acqua per troppo tempo, l'acqua può penetrare nel cuscinetto, altri agenti contaminanti come sale (sale sulla strada o sale marino in caso di vicinanza al mare), sabbia, fango o polvere possono infiltrarsi attraverso la tenuta e raggiungere gli elementi volventi e, se ciò accade, la contaminazione causa la riduzione della durata del cuscinetto in maniera estremamente veloce.
  4. Condizioni stradali. Impatti di notevole entità su strade dissestate o una buca presa ad alta velocità possono causare il danneggiamento dei cuscinetti ruota. Inoltre, un urto laterale può determinarne il malfunzionamento, quindi attenzione ai cordoli dei marciapiedi.
  5. Configurazione dell'auto. Se il sistema di sospensioni dell'auto viene modificato, o si montano cerchioni più grandi, o pneumatici con battistrada a parete più sottile, vengono modificate le specifiche del produttore. Il produttore aveva determinato il tipo di cuscinetti ruota in base alla proprie specifiche, ma se vengono modificate i cuscinetti potrebbero non essere più adatti e usurarsi più rapidamente. Il nostro consiglio è attenersi alle dimensioni ruota e alle specifiche per le sospensioni indicate dal produttore dell'auto.

Quanto durano i cuscinetti ruota?

In che modo posso prolungare la durata dei miei cuscinetti ruota?

Per mantenere i cuscinetti in condizioni di efficienza operativa esistono vari modi. Qui sono riportati alcuni consigli per prolungare la durata dei cuscinetti ruota.

Innanzitutto, è indispensabile adottare uno stile di guida rilassato. Uno stile di guida aggressivo contribuisce ad accelerare l'usura dei cuscinetti ruota (e altri componenti meccanici), quindi si consiglia di evitare di guidare ad alta velocità su strade dissestate (per citare un esempio). 

Inoltre, il montaggio dei cuscinetti ne influenza le prestazioni. Se vengono montati con una coppia superiore a quella specificata, è molto probabile che i cuscinetti vengano danneggiati, con conseguente riduzione della loro durata. 

Per montare e smontare i cuscinetti ruota esistono strumenti specifici, che se non utilizzati, o se utilizzati in maniera non corretta, possono causarne il danneggiamento. Questo è il motivo per cui consigliamo di rivolgersi sempre a un professionista.

In che modo posso sostituire un cuscinetto ruota?

Per comprendere la procedura di montaggio di un cuscinetto ruota di ricambio, è necessario innanzitutto sapere che esistono due tipi principali di cuscinetti, ovvero quelli della vecchia generazione e quelli della nuova generazione. I cuscinetti di vecchia generazione sono un pò più difficili da montare, ma la tecnologia è sempre utile per superare questo tipo di difficoltà. In questo caso, i kit per cuscinetti ruota di nuova generazione SKF sono molto più semplici da montare. 

Solo poche persone hanno il coraggio di smontare le loro auto e sporcarsi le mani lavorandoci, ma, se hai intenzione di farlo, dovresti disporre di conoscenze in merito, poiché esiste la possibilità di rompere qualche altro componente, se operi in maniera non corretta mettendo a rischio la tua sicurezza. Detto ciò, il nostro consiglio è rivolgersi a un professionista del mestiere. 

Guarda questo video per scoprire eseguire la sostituzione.

Domande frequenti

Quanto tempo è necessario per sostituire un cuscinetto ruota?

Se i cuscinetti non sono rotti, un professionista può smontare il cuscinetto vecchio e montare quello nuovo in 2/3 ore, in caso contrario è necessario più tempo. 

I cuscinetti ruota si devono sostituire in coppia?

Dipende dalle cause che hanno determinato l'usura del cuscinetto ruota. Se il cuscinetto è troppo vecchio, o l'auto è rimasta ferma per un periodo di tempo prolungato, probabilmente gli altri cuscinetti ruota saranno in condizioni simili e cederanno presto. In questi casi, sarebbe opportuna una sostituzione completa.
Se, ad esempio, guidando su una strada dissestata si passa su una buca a velocità elevata, probabilmente è danneggiato solo il cuscinetto interessato e non è necessario sostituirli in coppia. Di norma, il professionista che effettua la sostituzione è in grado di capire se sia necessario sostituire altri cuscinetti.

SKF Automotive | Cuscinetti ruota: quanto durano e quando devono essere sostituiti?