Hansen Motorsport e SKF unite per la stagione World RX 2024

Ultime notizie2024-05-17

Hansen Motorsport, all’avanguardia nel rallycross da oltre 30 anni, per il FIA Rallycross World Championship 2024 collaborerà con SKF, una delle aziende più longeve a livello globale e leader nella produzione di cuscinetti, tenute e altri componenti industriali. 

Nel 2024, due delle aziende più longeve nei loro rispettivi settori uniranno la loro vasta esperienza: SKF fornirà cuscinetti ruota per le auto da competizione dell’Hansen World RX Team che parteciperà al campionato World RX.

Così il campione del mondo piloti RX 2019 Timmy Hansen e il secondo classificato RX 2023 Kevin Hansen potranno spingere al limite le loro Peugeot 208 RX1e completamente elettriche.

SKF fornirà cuscinetti ruota a elevate prestazioni per le auto Peugeot 208 Rx1e completamente elettriche del team Hansen World RX

Nell’edizione di quest’anno, il World RX reintrodurrà le auto a combustione RX1 alimentate con carburanti sostenibili accanto alle loro controparti completamente elettriche, introdotte nel circuito due anni fa. Per superare le sfide di un nuovo format, i cuscinetti SKF ridurranno al minimo l’attrito e aumenteranno al massimo le prestazioni, mentre l’Hansen World RX Team si adopererà per conquistare il titolo World RX e raggiungere i suoi obiettivi di sostenibilità.

Kenneth Hansen, Team Principal dell’Hansen World RX Team, ha così commentato: “SKF combina affidabilità e prestazioni in un unico marchio, che è esattamente ciò che desidera un team. Inoltre, SKF si sta impegnando al massimo per favorire la sostenibilità, quindi i loro prodotti sono perfetti per noi. Un fornitore che condivide il nostro impegno e contribuisce ai nostri obiettivi, riducendo attrito, consumi e perdite di energia, sarà un supporto importante nella prossima stagione.

Philipp Herlein, responsabile del Vehicle Aftermarket in SKF, sottolinea, “Ci occupiamo di questo sport da molto tempo e del settore da ancora più tempo. Continuiamo a perfezionare e ottimizzare tutto ciò che facciamo. Grazie alla nostra vasta conoscenza delle attrezzature originali (OE) e alla nostra presenza di lunga data nel settore automobilistico, compreso il nostro impegno per la sostenibilità attraverso tecnologie automobilistiche avanzate, siamo perfettamente equipaggiati per fornire componenti al team in gara. Siamo entusiasti dell’opportunità di collaborare e di contribuire al loro successo quest’anno”

Insieme stiamo superando i confini per prestazioni e sostenibilità sulla pista di rallycross.

“Siamo onorati di collaborare con Hansen Motorsport per il 2024 FIA World Rallycross Championship. La nostra collaborazione rappresenta l’unione di due aziende leader, ciascuna con una ricca storia di eccellenza nei rispettivi settori. Fornendo i nostri cuscinetti ruota a elevate prestazioni all’Hansen World RX Team vogliamo contribuire alla loro corsa per la vittoria, allineandoci ai loro obiettivi per la sostenibilità. Ci auguriamo una stagione di successi insieme”.

Il programma World RX per il 2024 prevede cinque eventi della durata di due giorni ciascuno con inizio a Höljes, Svezia (6-7 luglio). Dopo l’apertura della stagione con il “Magic Weekend”, il campionato si sposterà in Ungheria, dove i piloti affronteranno il “Red Cauldron” di Nyirád. Seguiranno quindi le due famose tappe del World RX a Mettet, in Belgio, e a Montalegre, in Portogallo, prima di un emozionante finale di stagione con la serie che volerà oltreoceano per raggiungere l’Australia.

SKF Automotive | Hansen Motorsport e SKF unite per la stagione World RX 2024