Garantisci la sicurezza con le pastiglie dei freni di alta qualità di SKF

SKF, la meccanica nel cuore2024-05-28

Il sistema frenante è uno dei componenti più critici di un veicolo e influenza direttamente la sicurezza. Le pastiglie dei freni, uno dei tanti elementi che compongono il sistema, sono di importanza vitale. Assicurano infatti che il veicolo si fermi in maniera sicura ed efficace, quindi è fondamentale scegliere pastiglie di alta qualità. Grazie a oltre un secolo di esperienza, SKF sviluppa soluzioni OE e per l’Aftermarket di eccellenza, compresi rotori freno con cuscinetti integrati, e offre quasi 900 diversi kit pastiglie freno per svariate applicazioni.

Vantaggi delle pastiglie dei freni di alta qualità

  • Maggiore durata di esercizio: Pastiglie per freni di qualità superiore possono sopportare carichi più pesanti e sono più resistenti all’usura, quindi consentono di prolungare la durata di esercizio.
  • Prestazioni di frenata ottimizzate: Pastiglie per freni di alta qualità consentono maggiore efficienza e controllo, essenziali nei casi di emergenza.
  • Riduzione dei costi: Meno sostituzioni frequenti si traducono in riduzione dei costi di manutenzione.
  • Sicurezza e affidabilità: Gli articoli di produttori affidabili come SKF utilizzano materiali di alta qualità, che consentono di ridurre il rischio di cedimenti e aumentare la sicurezza sulla strada.

Pastiglie per freni SKF: tecnologia avanzata

Le pastiglie per freni SKF utilizzano la tecnologia di bruciatura superficiale per garantire un’efficienza di frenata superiore. Il rivestimento speciale aumenta la pressione superficiale tra pastiglia e disco durante l’arresto iniziale dopo la sostituzione, riducendo le distanze di frenata fino al 20%. Gli additivi ceramici nelle pastiglie SKF offrono numerosi vantaggi, compresi bassi livelli di polvere per ruote più pulite, prolungamento della durata di esercizio grazie alla maggiore resistenza e riduzione dei livelli di rumorosità per prestazioni di frenata più silenziose.

Pastiglie per freni di alta qualità sono essenziali per molte ragioni. Assicurano maggiore efficienza di frenata, soprattutto nei casi di emergenza, e prolungamento della via utile, che si traduce in risparmi sui costi. Inoltre, offrono prestazioni ottimali anche a temperature elevate grazie alla loro resistenza al calore. Le moderne pastiglie in ceramica generano meno polvere e usura, quindi le ruote risultano più pulite e anche l’ambiente ne beneficia.

Comprendere i dischi dei freni

Le pastiglie e i dischi (rotori) dei freni operano insieme per arrestare il movimento del veicolo e i freni a disco, data la loro efficienza e la capacità di resistere a temperature più elevate, sono più diffusi rispetto a quelli a tamburo. Durante la normale guida, i dischi dei freni possono riscaldarsi fino a 200-400 gradi Celsius, ma in condizioni estreme la temperatura può raggiungere i 500 gradi. Il surriscaldamento può determinare varie conseguenze, come il fading, che riduce l'efficacia della frenata a causa delle alte temperature, le deformazioni del disco dovute al riscaldamento e al raffreddamento rapidi, che causano differenze a livello superficiale e pulsazioni, e una maggiore usura del materiale del disco accelerata dalle alte temperature.

Pastiglie e dischi dei freni: funzionamento

Le pastiglie dei freni, rivestite con materiale di attrito, agiscono sul disco quando si preme il pedale del freno, rallentando il veicolo. Una pressione pedale più decisa determina una maggiore forza frenante. L’usura del disco è inevitabile ma può essere accelerata da surriscaldamento o agenti contaminanti come la sabbia.

Segni di pastiglie dei freni usurate

  • Difficoltà di frenata: Maggiore forza necessaria per arrestare il veicolo.
  • Distanza di frenata più lunga: Distanze di arresto più lunghe.
  • Convergenza verso un lato: Il veicolo converge durante la frenata.
  • Pulsazione: Vibrazioni durante la frenata.
  • Elevato livello di rumorosità: Rumori anomali durante la frenata.
  • Variazioni nella resistenza del pedale: Vibrazioni durante la pressione del pedale del freno.

Se insorgono questi sintomi, verificare immediatamente l’impianto frenante e sostituire eventuali componenti usurati o difettosi.

Manutenzione dei freni semplificata: Fai abbastanza?

Oltre a controllare pastiglie e dischi dei freni, è fondamentale valutare vari aspetti del sistema frenante del tuo veicolo. Ciò comprende assicurare il corretto funzionamento dei sensori di usura delle pastiglie dei freni per ottenere informazioni precise sull'usura e controllare su base regolare il sistema idraulico, compresi il livello e le condizioni del fluido dei freni, da sostituire preferibilmente ogni 2 anni od ogni 30.000-50.000 km in base alle linee guida del produttore. Il fluido dei freni deve essere testato su base mensile e sostituito se odora di bruciato, è di colore scuro o se il pedale del freno risulta morbido. È inoltre importante ispezionare gli elementi di montaggio come molle, guide e morsetti per eventuali segni di danneggiamento e controllare il sistema di frenatura antibloccaggio (ABS) per evitare il bloccaggio delle ruote.

I veicoli elettrici e ibridi richiedono un'attenzione speciale per i requisiti specifici delle pastiglie dei freni, che sono determinati dal maggior peso e dai diversi meccanismi di frenatura. SKF offre pastiglie con indice EV progettate specificatamente per risolvere i problemi di rumorosità e usura nei veicoli elettrici. Le ispezioni regolari dei freni, eseguite preferibilmente due volte all'anno durante i cambi stagionali degli pneumatici, sono essenziali per garantire prestazioni di frenata ottimali. I kit pastiglie freno SKF spesso comprendono gli accessori necessari come indicatori di usura, viti e piastre pinza, conformi alle specifiche OE.

Consulenza e installazione professionali sono indispensabili per scegliere le pastiglie dei freni giuste, valutando fattori quali stile di guida, tipo di veicolo e condizioni operative. Con la consulenza di un professionista è possibile garantire una valutazione e una sostituzione adeguata dei componenti dei freni, riducendo il rischio di problemi e incidenti gravi associati a un’installazione non corretta o a pastiglie dei freni di scarsa qualità.

SKF si adopera per fornire pastiglie dei freni affidabili e di alta qualità, progettate per migliorare sicurezza e prestazioni. Affidati alle competenze di SKF per le esigenze di frenata del tuo veicolo e per garantire la tua sicurezza sulla strada.